概览

描述

该图像处理解决方案实现了智能相机的快速原型构建,包括智能显示、网络功能、储存、音频插孔和传感器接口。 通过使用 Arm® Mbed™ 平台和 MicroPython 进行简单的编程,它也可以用于科学、技术、工程、艺术和数学 (STEAM) 教育。 凭借由 CORE 集团Gadget Renesas 项目设计的基于 Gadget Renesas GR-MANGO RZ/A2M 的解决方案板实现快速原型构建。

系统优势:

  • 带电源和时钟装置的高度集成的 MPU。
  • 具有 Arm® Cortex®-A9 CPU 功能的 RZ/A2M MPU 专为需要高速图像处理的嵌入式 AI (e-AI) 图像而设计。
  • 凭借 DA16200 Wi-Fi 模块实现物联网系统的无线连接。
  • 适用于 HDMI、LCD 显示和音频输入/输出等多种 UI 接口。
  • 适用于传感湿度、温度和空气质量的扩展接口。

目标应用:

  • 销售终端 (POS)/条形码扫描器
  • 带摄像头的家用电器
  • 红外 (IR)/热感摄像机
  • 人机界面 (HMI) 显示屏
图像
图像
Lab on the Cloud

云上的瑞萨实验室

云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。

基于 Mbed™ 的图像处理解决方案

This image processing solution utilizing the RZ/A2M MPU, featuring an Arm® Cortex®-A9 CPU designed for e-AI based imaging, shows very high-speed processing using DRP.

Access the Lab

图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合