光网络使用光来承载光纤电缆中的信息。 光传输网 (OTN) 是一组由光纤链路连接而成的光网络元件 (ONE),可对承载客户信号的光通道提供传输、多路复用、交换、管理、监督和生存性功能。 光网络中必需使用各种电子元件,例如光线路卡。 光线路卡是组合式光管道的支流,客户端网络元件在这里通过固定波长的光纤对进行输入、数据在这里进行编码/解码,而特定 ITU 网格波长则在这里通过光纤对进行输出。 光线路卡还可传输在光纤接口中接收的网络流量。 瑞萨电子 提供的产品能够支持不同类型的线路卡,其中包括 OC-3、OC-12、OC-48、OC-192 和 10 Gb 以太网线路卡。

瑞萨电子 提供下列类别的光网络解决方案: