概览

描述

有些工业市场(尤其是零售秤)需要 Wi-Fi 5/IEEE 802.11ac 解决方案。 该解决方案展示了如何通过带 PCIe 的 M.2 Type E Wi-Fi 板轻松扩展平台。 在这个例子中,我们展示了(高性能 HMI 系统)通用拓展板上 RZ/G2M SMARC SoM(具有 AI 功能的可扩展 HMI SMARC SoM)+ Wi-Fi 5 模块的组合。

系统优势:

  • 久经验证的即用型 Wi-Fi 5 M.2 板,包含所有必要组件
    • 适用于 Wi-Fi IEEE 802.11ac 的 4x4 MIMO,
      • 当现有基础设施为 5GHz 时,使用 CL2440 连接芯片(干扰更低,吞吐量更高)
      • 当现有基础设施为 2.4GHz 时,使用 CL2442 连接芯片(使用更广泛)
  • 标准的 M.2 Type E,带超高速 PCIe 接口
  • 3.3V 单电源供电,模块上产生其他电源轨,SMARC 模块需要额外提供 5V 电源

目标应用:

  • 零售称
  • 销售点 (POS) 终端机
  • 数字标牌
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合