概览

描述

IEEE 1588 是一种精确时间协议 (PTP),用于在计算机网络中同步时钟。 在局域网中,通过该协议可将时钟精度控制在亚微秒范围内,从而令其适用于测量和控制系统。 优化的 IEEE 1588 解决方案采用双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2GHz) CPU 和支持 DDR 内存的 9 通道电源管理 IC (PMIC),以实现高性能、高效率和更小的 PCB 尺寸。

系统优势:

  • IEEE 1588 解决方案通过瑞萨电子的高处理性能 MPU 和精密定时时钟 IC 实现。
  • 瑞萨电子的高级时钟恢复算法可为网络重建准确的同步信号。
  • 时钟精度在 ±10ns 范围内。
  • 高精度 AC/DC 和 PMIC 提供了完整的电源解决方案。

目标应用:

  • 核心设备和接入 IP 交换机/路由器
  • 同步以太网设备
  • 适用于 5G 网络设备的无线基础设施
  • 10Gb、40Gb 和 100Gb 以太网接口
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合