IEEE 1588 是一种精确时间协议 (PTP),用于在计算机网络中同步时钟。 在局域网中,它能将时钟精确度控制在亚微秒范围内,使其适于测量和控制系统。 随着 5G 在全球的覆盖范围越来越广,大量的基站和物联网设备需要大规模的网络同步。 瑞萨电子的高级时钟恢复算法和精密计时设备可重建精确的 5G 网络同步信号。 此外,CL8040 Wi-Fi 6 设备支持 IEEE 1588 的无线配置。
系统优势:
目标应用:
云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。
精确时间协议 (PTP) 依据 IEEE1588“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准”实施(有关更多详细信息及其历史,请参阅 NIST 网站上的参考资料)。 在此演示装置中,演示板的主从配置是为了显示它们的每个时钟都能安全、准确地同步,从而能够协调工作。
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。