概览

描述

瑞萨电子为 AMD Genoa 平台提供了完整的电源和时钟解决方案,包括我们最新的第三代数字化多相 SVI3 电源解决方案和 PCIe Gen 5/6 时钟解决方案。 瑞萨电子第三代核心电源解决方案采用最新的跨电感电压调节器 (TLVR) 技术,为 CPU 提供业界最佳的电源性能;这些解决方案不仅可以帮助客户轻松通过CPU 测试规范,而且还消除了一些大容量电容器,节省了 PCB 空间并降低了成本。 除了核心电源解决方案,瑞萨电子还提供 DDR5 电源管理 IC (PMIC),可实现板载安装 DDR5 支持。 凭借这些电源和时钟解决方案,瑞萨电子成为服务器市场中最重要的参与者之一,并能随时为所有客户提供支持。

系统优势:

  • SVI3 完整电源解决方案
  • PCIe 第 5/6 代完整计时解决方案
  • DDR5 PMIC 与 I3C 接口兼容
  • 辅助电源启用一个瑞萨电子解决方案支持

目标应用:

  • 服务器
  • 数据中心
  • 电信基站
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合