概览

简介

完整的硬件和软件开发套件,适用于自动泊车和环视监控等ADAS应用。

系统优势:

  • 通过深度学习、传感器与雷达和激光雷达的融合,对车载摄像头图像进行对象识别,实现自动驾驶应用的主要处理
  • 参考板包括自动驾驶解决方案所需的外围电路和板对板扩展连接器。 客户可以使用该板启动硬件和软件开发,并缩短上市时间
  • 配备R-Car V3M、LPDDR4x-4266内存和HyperFlash™内存的CPU板可创建核心系统,从而缩短上市时间
  • 四相控制器和MOSFET功率模块提供稳定的高输出电源。 PMIC优化了BOM成本和PCB空间
  • 使用 RGMII(6 通道)作为以太网接口和 CSI2(4 通道)作为摄像机接口,提供灵活的输入和输出
  • 可编程时钟发生器取代了多个晶振和PCIe时钟

产品对比

应用

应用

  • ADAS应用,如自动泊车、环视监视器等

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 AS216 AS216 AS216 Automotive Radar Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Car Tx/Rx Antenna Tx/Rx Antenna Tx/Rx Antenna Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Radar PMIC*1 Radar PMIC*1 Buck Regulator 1 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 2 Buck Regulator Buck Regulator RADAR Transceiver RADAR Transceiver RADAR Transceiver Connector Line Connector Line.62 Battery 12V.66 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Connector Line.68 Connector Line.69 Connector Line.70 Connector Line.71 Connector Arrow Connector double arrow 12V Battery 12V Battery 12V Battery RADAR 76-81GHz Radar 76-81GHz Radar 76-81GHz *1 RADAR PMIC is under planning *2 R-Car V3U is for advance radar development *1 Radar PMIC is under planning *1 Radar PMIC is under planning RADAR Front-end Board Radar Front-end Board Radar Front-end Board Connector Line.88 Connector Arrow.90 Processor Board Processor Board Processor Board R-Car V3M R-Car V3M R-Car V3M Clock Generator Clock Generator Clock Generator Pre-regulator 2 Pre-regulator Pre-regulator PMIC PMIC PMIC Pre-regulator Component block.631 Component block.77 Pre-regulator Pre-regulator Radar Transceiver Radar Transceiver Radar Transceiver LDO LDO LDO LDO LDO LDO
Exiting Interactive Block Diagram
RAA270205 Radar Transceiver

瑞萨正在进入汽车雷达市场,推出用于ADAS 和3+ 级自动驾驶的全新雷达收发器系列。 深入了解瑞萨电子解决方案,并去发掘瑞萨电子为最高精度设计的高性能28nm RF CMOS 雷达收发器是如何造就高清成像雷达。

新闻和博客

博客 2022年3月15日
博客 2022年1月14日
博客 2021年9月30日
博客 2021年7月28日