新款RL78/G23针对物联网终端应用进行优化,扩展外设与安全功能,提升功耗性能
2021 年 4 月 13 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出16位通用型RL78/G23微控制器(MCU)并开始量产,进一步增强面向广泛应用的8位和16位RL78 MCU。RL78/G23可兼容瑞萨当前通用RL78 MCU(如RL78/G13),同时改善功耗性能,满足电池供电应用的需求。此外,为应对市场需求,片上闪存容量增加至768KB,并大幅扩展片上外设功能,从而在增加功能的同时提升安全性并降低物料清单(BOM)成本。凭借以上功能,全新RL78/G23非常适用于需要兼顾功耗和成本的各类应用,包括家居电子设备、遥控器和传感器等物联网终端设备。
瑞萨电子MCU解决方案事业部副总裁中西规章表示:“我们推出RL78产品家族已有10年,是16位MCU市场的卓越供应商。我很荣幸看到全新RL78/G23产品采用新工艺实现更低功耗,展现出瑞萨强大的技术持续创新力。展望未来,我们将继续扩展RL78产品家族的第二代产品线,开发易于设计并更具成本效益的低端MCU,以满足客户不断变化的开发需求。”
通过采用全新工艺,RL78/G23在CPU运行时实现44µA/MHz的功耗,并在停止模式下达到210nA(保留4KB SRAM),低于现有RL78 MCU功耗。此外,全新SNOOZE模式定序器(SMS)可使任何外设操作在睡眠模式下运行时无需激活CPU,显著降低间歇性操作应用的功耗。此外,逻辑和事件链接控制器(ELCL)在传统事件链接控制器(ELC)的基础上增加逻辑功能(注1),以便在创建多个事件条件链接的同时,继续受益于ELC带来的低功耗。
RL78/G23采用瑞萨独有的电容式触摸传感器单元,结合卓越的高灵敏度和低噪声特性,可用于实现基于手势的非接触式用户界面(UI)。此款MCU还集成增强型安全功能,使开发真正安全的系统成为可能。其中包括证书加密所必需的真随机数发生器(TRNG)、设备专有ID以及可由用户指定的客户ID。
RL78/G23的关键特性
- RL78 CPU内核运行频率为32MHz
- 支持1.6V至5.5V工作电压
- 最大768KB代码闪存、8KB数据闪存、最大48KB SRAM,以支持软件更新等
- 片上电容式触摸传感器单元,可用于实现高灵敏度非接触式用户界面
- 高精度(±1.0%)、高速片上振荡器
- 模拟功能,如12位A/D转换器、8位D/A转换器、温度传感器等
- 遥控信号接收功能,实现单芯片遥控接收机功能
- 用于LED驱动的输出电流控制(15mA)端口和40mA输出端口
- 支持30至128引脚封装
RL78/G23可与瑞萨模拟和电源产品结合使用,以开发适用于各类应用的综合解决方案。这些“成功产品组合”展示了瑞萨产品阵容的广度和深度,目前已有超过200款解决方案可供选择。当前RL78 MCU的应用包括:用于家庭健康护理的关键电源监控系统、门禁系统中的体温测量(支持在商店入口等地进行远距离体温测量)以及浴室气味检测器。
开发环境
RL78/G23评估板(快速原型开发板)现已上市,具备全引脚访问功能,以及Arduino UNO和Grove接口。仅需通过USB连接进行程序编写和调试,开发人员即可快速启动RL78/G23评估工作,而无需额外工具。此外,RL78/G23构建丰富的开发环境,除以往可用的RL78系列开发工具外,还包括Smart Configurator(可简化SMS和ELCL设计,并支持通过GUI生成外设功能驱动代码)、用于触摸屏调谐的QE工具解决方案以及Arduino开发环境(IDE)。
供货信息
RL78/G23现已开始供货。采用64引脚LFQFP封装、128KB片上存储器配置的产品,1,000片批量时参考价格为1.16美元/片。了解有关RL78/G23的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/rl78g23。
快速原型开发板参考价格为21.00美元/块。了解有关评估套件的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/rl78g23-64p_fpb。
(注1)事件链接控制器(ELC)提供的功能允许事件绕过CPU直接链接至外设功能,使事件可无需经由控制器直接快速激活模块。由于事件可在CPU处于睡眠模式时激活模块,因此也有助于降低功耗。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注)所有其它注册商标或商标均为其各自所有者财产。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。