首款支持CAN FD总线协议的RX产品家族MCU,在工业设备和机器人应用中实现高速通信
2022 年 7 月 28 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出RX 32位MCU产品家族的新成员——RX660微控制器(MCU)产品群。新产品支持5V工作电压,为暴露在高电磁干扰下的家用电器和工业设备提供卓越的噪声容限。RX660作为瑞萨高端RX通用MCU产品中首个支持5V的器件,也是RX产品家族中首款内置CAN FD控制器的器件,可实现高速数据通信。全新RX660 MCU的高工作电压可以省去目前许多3V MCU所需的外部噪声抑制元件,让用户能够减少开发时间与元件成本,提高系统质量。
近年来,由于功能安全及网络安全成为电子系统的关键组成部分,软件的规模不断扩大。随着更多产品型号的涌现,越来越多的产品使用了实时操作系统,以简化软件维护。此外,产品设计还需兼容空中下载(OTA)更新,以应对未来功能的不断增强。为满足这些需求,瑞萨开发了RX660。产品采用RXv3内核(6.00 CoreMark/MHz),最大工作频率为120MHz,提供高性能和出色的电源效率。这些器件具有最高1兆字节(MB)的大容量Flash和高达128千字节(KB)的RAM,并提供多种封装选项(48引脚至144引脚)。特别是通用I/O引脚的有效引脚数,相比早期支持5V工作电压的RX210产品高出10%。例如,144引脚版本的RX660有效引脚数为134,比RX210多11个。随着I/O数量的增加,更多传感器可以连接至特定封装的MCU,使现有系统的升级更加简单。
瑞萨电子物联网平台事业部副总裁伊藤荣表示:“由于周围环境中的电磁波会导致系统故障或性能降低,噪声抑制对于家用电器和工业产品至关重要。为满足用户设计具有高电源电压产品的强烈需求,瑞萨推出全新RX660 MCU。我们十分高兴能帮助用户简化产品设计过程。”
大金工业株式会社全球采购部采购战略部组长山田荣辅表示:“大金主要空调产品中采用瑞萨RX MCU产品已有超过10年的历史,我们也非常期待具有出色噪声容限的全新RX660 MCU。RX MCU提供卓越的CPU性能和闪存,可提高实时性,并能够通过引脚兼容器件进行扩展开发。我们认为,这些都是MCU产品所不可或缺的。”
首款支持CAN FD的RX MCU
CAN在工业设备和机器人领域逐渐广泛流行,但由于使用大量传感器,数据通信量不断增加,导致带宽不足,因而需要多条总线并会产生更高的成本。RX660是RX产品家族中首款集成了支持快速、高容量数据传输CAN FD控制器的MCU。其中,CAN FD允许在单帧中传输大量安全信号,从而可以在设备中构建更强的安全性。
两种开发板可选
RX660产品群拥有两种开发板可用于原型开发和详细评估。RX660目标板作为一款价格低廉的原型板,让用户能够轻松地将他们的想法转化为可用的硬件和软件。Renesas Starter Kit for RX660则用于详细评估,使用户在开发应用时能够充分利用RX660的全部功能。
成功产品组合
瑞萨将RX660与用于电源转换系统的各种模拟和电源管理器件结合,打造了“在线式UPS(不间断电源)成功产品组合”。这一解决方案将包括逆变器、降压稳压器、电池升压稳压器和PFC在内的所有关键电源转换元件有效地整合在单颗芯片中,并可通过蓝牙远程监控活动。基于其产品组合中的各类产品,瑞萨现已推出超过300款“成功产品组合”,以帮助用户缩短设计过程,加速产品上市。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/win。
供货信息
RX660 MCU和开发板现已上市。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/rx660。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。