新型RS-485/422差分收发器为工业与自动化应用提供±5000V的EFT抗扰度和高达±16000V的ESD抗扰度

2021年10月14日

2021 年 10 月 14 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出RAA78815x产品家族,5V RS-485/422差分收发器,为客户带来业界先进的±5000V电快速瞬变脉冲群(EFT)抗扰度和高达±16000V的ESD防护,是噪声敏感型工业通信网络的理想解决方案。此次发布的六款全新全双工和半双工加强型器件同时符合RS-485和RS-422通信标准,非常适合应用于各种工业网络、过程控制网络、楼宇自动化、长距离网络和安防摄像网络等系统。

新产品基于瑞萨当前ISL315x 5V RS-485收发器产品家族,并额外增加针对EFT的抗扰设计。除此之外,RAA78815x产品家族还提供出色的差分输出电压,在RS-485所要求的54Ω负载中实现3.1V电压。新型高速收发器总线最大泄漏电流仅125μA,真正满足RS-485总线的1/8额定单元负载特性。开发人员可以在同一总线上连接多达512部收发器,而无需使用中继器,且不会对RS-485网络标准的32单元负载上限造成影响。由于单个网络可支持更多节点,同时降低了因ESD和EFT过压瞬变而导致通信问题的可能性,RAA78815x产品群能够显著降低应用系统的部署与停机成本。

瑞萨电子标准产品事业部副总裁Bobby Matinpour表示:“EFT抗扰度性能对于在恶劣的工业和自动化环境中运行的设备至关重要,诸如HVAC、工厂和智能电网设备等,这些设备经常需要被打开、关闭,或者经常被添加或断开与系统的连接。对此,RAA78815x产品系列带来出色的EFT抗扰度、输出驱动能力和电源电流水平;其基于50年的RS-485/422收发器设计经验,为工业和工厂自动化应用提供强大的解决方案。”

RAA78815x产品家族的关键特性

  • ±5000V的EFT抗扰度
  • ±16000V的ESD抗扰度
  • 在Rd=54Ω负载中,具有3.1V电压(典型值)
  • 低至125μA的总线泄露电流、550μA的电源泄露电流,和70nA的关断电流
  • 超小型3mm x 5mm MSOP及6mm x 8.6mm SOIC封装
  • 支持多种数据速率,以及全双工(RAA788150、RAA788153和RAA788156)和半双工(RAA788152、RAA788155和RAA788158)模式

全新RAA78815x收发器是面向高可靠性系统的优化解决方案,瑞萨利用与之配套的功率、模拟和微控制器产品设计多种系统架构,并针对各类应用打造全面的解决方案;包括48V位置控制解决方案采用工业网络连接的交流伺服电机控制等。“成功产品组合”作为经验证的完整解决方案,旨在帮助客户加速设计进程并缩短产品上市时间。基于可无缝协作的多款产品,瑞萨现已推出适用于各种应用和终端产品的超过250余款“成功产品组合”。更多信息,请访问:renesas.com/win

供货信息

RAA78815x收发器产品现已上市;提供8至14引脚的MSOP和SOIC封装。配合新收发器产品家族的评估板亦已上市。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/eftprotection

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。