汽车高清链路(AHL)包含对摄像头功能进行初始化、编程和监控的专用控制通道;进一步完善瑞萨针对汽车安全系统解决方案的产品组合

2021年7月13日

2021 年 7 月 13 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出全新汽车高清链路(AHL)技术——新款RAA279971 AHL编码芯片以及RAA279972解码芯片,使汽车制造商能够通过目前支持标清视频的低成本线缆和连接器传输高清视频。高清视频在汽车安全系统的物体识别功能中愈加关键。作为高级驾驶辅助系统(ADAS)市场的佼佼者,瑞萨全新AHL可与其R-Car SoC、RH850 MCU、车载PMIC和模拟器件等其它产品搭配,在几乎任何车辆中经济有效地实现众多安全功能。

新款RAA279971 AHL编码芯片和RAA279972解码芯片使用调制模拟信号传输视频,传输速率是数字高清信号传输要求的1/10。较低的传输速率意味着可以使用传统的双绞线和标准模拟连接器,且现有的模拟视频线缆及连接器也可使用。另一方面,SerDes等数字链路需要高度屏蔽的线缆和高端连接器,其成本远高于AHL,5-7年后可能需要更换,且由于其弯曲半径的限制而难以布线。

AHL具备强大的抗噪能力,拥有独立于视频数据运行的双向控制通道,且能够对摄像头模块进行初始化、编程和监控。通过一对非屏蔽双绞线(UTP)进行视频传输的过程中,同时能够控制摄像头,是AHL的关键特性之一,同时此方案也可显著降低系统成本。与数字链路相比,AHL的另一个优势在于在后视摄像头应用中,电缆线束或连接器组件故障会造成数字链路信号降级,因为微弱的信号会导致宏块出现,从而隐藏大部分可视区域。同样情况下,AHL链路会呈现视频颜色或对比度的轻微变化,但所有像素都会呈现在屏幕上,并且图像将准确识别车辆后面的物体或人。

瑞萨电子汽车模拟电源与视频事业部副总裁Niall Lyne表示:“先进的安全系统不再仅仅适用于豪华车型。现在,AHL系统使我们的客户能够在包括经济车型在内的所有新车中体验这些功能。”

AHL的关键特性

  • 支持从VGA到720p/60或1080p/30的高清分辨率,并可灵活实现非标准垂直分辨率(不仅仅局限于电视视频标准的16:9分辨率)
  • MIPI-CSI2、BT656和DVP输入和输出提供灵活的接口,以支持新旧图像传感器
  • 仅需27MHz的晶体时钟,内部PLL能够为更高分辨率产生必要的时钟频率

供货信息

全新RAA279971 AHL编码芯片和RAA279972解码芯片现已上市。瑞萨还同时提供RTKA279971DA2000BU AHL编码芯片和RTKA279972DA1000BU AHL解码芯片评估板。了解AHL更多信息,请访问:www.renesas.com/AHL

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。