温湿度・揮発性有機化合物(VOC)・二酸化窒素(NO2)およびオゾン(O3)・水素(H2)・粒子状物質(PM)・二酸化炭素(CO2)検知のための革新的で高性能、完全にキャリブレーションされた環境センサ。 ルネサスは、15年以上にわたる技術的経験を活かして、信頼性の高いデータや、周囲環境を適切に検知するセンサソリューションを開発してきました。当社のセンサを用いることで、さまざまな空気質に関する標準を満たすアプリケーションを設計することが可能です。
ルネサスは、ホストコントローラと組み合わせて利用可能な単一の検出素子を備えたセンサを提供しています。
ルネサスのセンサモジュールには、1つ以上のセンシング素子と、センサファームウェアを内蔵したMCUが搭載されており、設計が容易です。 これらのモジュールは、市場投入までの時間の短縮、すべての製品ラインで使用できる柔軟性、パフォーマンスの向上、開発コストの削減などのメリットを提供します。
This is a brief overview of the Renesas ZMOD4410 gas sensor platform, which provides best-in-class stability and sensitivity to identify trace gases in various indoor environments. These air quality sensors feature a miniature package with waterproof capability, an integrated ASIC, and a MEMS sensing element comprised of a controlled heater and proven metal oxide (MOx) material. The firmware upgradeable platform makes the ZMOD4410 portfolio capable of providing a variety of measurement options by varying the method of operation or changing the firmware used to interpret the resistance measurements.
ブログ | 2023年6月2日 | ||
ニュース | 2023年4月4日 | ||
ブログ | 2023年4月4日 | ||
ブログ | 2022年5月20日 | ||
ブログ | 2022年3月25日 | ||
ブログ | 2022年1月6日 | ||
ニュース | 2021年9月16日 | ||
ブログ | 2021年9月16日 | ||
ブログ | 2021年6月18日 | ||
ニュース | 2021年6月17日 | ||
ニュース | 2020年12月15日 | ||
ブログ | 2020年12月9日 | ||
ブログ | 2020年6月9日 | ||
ブログ | 2019年9月10日 | ||
ニュース | 2019年1月7日 | ||
ニュース | 2018年12月13日 | ||
ブログ | 2018年12月12日 | ||
ニュース | 2018年10月4日 | ||
ブログ | 2018年8月8日 | ||
ニュース | 2018年6月21日 | ||
ブログ | 2017年11月15日 |