複数の水晶振動子や水晶発振器に置き換わり、ボード面積を削減しつつ、 超低消費電力性能を維持できる新しい小型デバイス
IDT ®(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、受賞歴のあるVersaClock® 製品ラインの最新製品VersaClock 3Sプログラマブルクロックジェネレータを発表しました。VersaClock 3Sデバイスは、革新的な省電力機能を備えつつ、複数のタイミングディスクリート部品を不要にするため、ボード面積を抑えることができます。低消費電力かつ低ジッターのVersaClock 3Sデバイスは、PCI Express® Gen 1/2/3など、広く普及している各種標準規格の要件に適合しており、コンシューマ、産業、コンピューティング、車載など、さまざまなアプリケーションに適しています。
VersaClock 3S 5P35023/5P35021チップは、独自の機能を豊富に搭載しており、性能・消費電力・柔軟性の最適なバランスを実現します。
- プロアクティブ省電力機能 ―クロックを受けるコンポーネントの電源停止状態を検知できる世界初のインテリジェントなタイミングデバイスであり、システム全体で大幅なエネルギー節約を実現します。
- 性能・消費電力バランス機能 ― 使いやすいインタフェースを通じ、目標とする性能を基準として、簡単に消費電力を最小化できます。
- 動的周波数制御機能 ― OTP(ワンタイムプログラマブル)メモリーにより、事前にプログラミングした最大4つの周波数を動的に切り替えることが可能で、性能と消費電力を最適化できます。
- オーバーシュート低減技術 ― 周波数を高速で変更する際に、システム障害につながるおそれのある不要な周波数オーバーシュートを防ぎます。
新デバイスは、コイン電池で動作する超低消費電力のデジタル制御発振器を備え、システムに32.768KHzのクロックを供給します。ハンドヘルド機器やバッテリ駆動型のアプリケーションに最適です。
IDTのマルチマーケットタイミング部門ゼネラルマネージャであるKris Rauschは、次のように述べています。「VersaClock 3Sデバイスは、スペースや消費電力に関して厳しい制約のある設計向けに、最適な性能・機能・柔軟性を実現します。さまざまな革新的機能を搭載しており、必要とするボード面積を最小限に抑えつつ、性能と消費電力の目標を同時に達成することができます」
VersaClock 3S 5P35023は、3つのシングルエンドLVCMOS出力と2つの差動出力を備え、LVPECL、LVDS、LP-HCSL、シングルエンドLVCMOSをサポートします。5P35021は、1つのシングルエンドLVCMOS出力と2つの差動出力を備えています。両バージョンとも、システムRTCリファレンスクロックとして使用する消費電流2µA未満の、低消費電力32.768KHzクロック出力を生成します。
5P35023は4×4mm の24ピンQFNパッケージ、5P35021は3×3mm の20ピンQFNパッケージでそれぞれ提供されます。
IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。タイミング、シリアル・スイッチ、インタフェース、アナログやシステムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器、車載、産業用の分野で、特定の用途に完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.idt.comをご覧ください。Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTube、Google+ でもお調べいただけます。
IDT、IDTのロゴおよびZMDIは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。
《本プレスリリースに関するお問合せ先》
日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F
マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美
TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011 E-mail: mayumi.honda@idt.com