网络研讨会

在项目后期面临开发问题时,陷入为难境地的设计人员常常不得不延迟时间和增加费用才能解决这些问题。如果有一个替代方案,无需对电路板的重要部分进行重新配置就能实施,那么无疑是雪中送炭。

在本次网络研讨会中,您将了解瑞萨的新型FemtoClock®2“使用点”时钟设备是如何解决这些问题。它可以沿着时钟轨迹投放,甚至可以提前规划,预留一个位置,留待有需要时安装元件。FemtoClock®2采用4x4 mm小型封装,集成均方根抖动在75 fs左右,可广泛应用于板上空间狭小、存在耦合噪声困扰的系统。

演讲人:

Jeffry Keip
资深营销经理
瑞萨电子

在将近25年的时间里,Jeffry Keip一直致力于具体说明、营销和开发创新解决方案,以应对半导体行业的时钟和时序挑战。

立即注册观看

这不是我