e2 studio ISDE专为Synergy平台而设计,并提供相关工具以用于软件设计流程的三个阶段:准备阶段、构建阶段和调试阶段。
对于准备阶段,e2 studio配备用于硬件选项(包括MCU引脚分配)和软件选项(如RTOS线程分配)的图形配置器。内置错误检查功能可确保做出有效选择,并在出现任何冲突或违规时通知用户。
e2 studio还提供设计用于简化构建阶段的功能,如自动代码生成、内置代码模板和自动代码构造。借助关键字彩色编码、跳转声明、变量自动完成和上下文感知手册,开发人员可以节省大量时间和投入。
对于调试阶段,e2 studio提供多种方法来深入显示代码执行情况。调试工具支持动态跟踪线程执行时间和中断服务例程,并支持对整体系统行为进行可视化。全面调试和分析功能将简化实时系统事件的故障诊断流程。
Current Public Release
Release Date:2019-09-10
MCUs Supported: S7G2, S3A7, S124, S3A3, S128, S5D9, S5D5, S5D3, S3A6, S3A1, S1JA
MD5: 91fb1300b32c297c929576bcdeba931a
e2Studio 7.5.1 中的新功能
启用堆栈分析功能堆栈分析功能已启用,可通过GNU Arm 嵌入式工具链分析堆栈信息文件输出。
此功能可用于检查每个函数使用的函数调用结构和堆栈大小。
内存使用情况视图显示加载地址当针对 Arm® 使用 GCC 工具链时,内存使用情况视图可以显示加载地址。
将一部分从加载内存地址复制到虚拟内存地址时,加载内存地址将显示为视图中的加载地址(虚拟内存地址是开始地址)。
表达式视图在 e2 studio 会话期间,表达式实时刷新状态被监控并保存在表达式视图中。
当用户打开 e2 studio 时,每个表达式的实时刷新状态处于上次关闭 e2 studio 时的以前状态。
J-Link 调试配置用户可以选择 J-Link 调试配置的类型为 IP 或 USB。
IO 注册视图 IO 注册树视图现在同时启用多个选择。可以选择多个选项,如下所示:
Percepio Tracealyzer跟踪工具 Percepio Tracealyzer跟踪工具已经添加到Synergy。
此选项可从Run菜单中找到。
Synergy 调试配置 当调试具有多个线程的 SynergyThreadX 项目时,现在可以通过启用 RTOS 调试 -调试工具设置 > RTOS 下的大量线程选项来实现更快的调试。
启用此选项将仅显示当前线程和主线程挂起,并报告未执行的线程仍在运行。
通过选择线程并单击挂起按钮,可以在手动挂起其他线程后查看其相关信息。
智能浏览器使用智能浏览器,可以获取任何已安装工具链设备的硬件手册、应用注释等,而无需为该设备创建项目。 通过使用新添加的获取其他设备按钮,您可以访问所有可用设备的列表,以便进行选择。