1. RH850/C1M-Ax微控制器
瑞萨的车载微控制器RH850/C1M-Ax是,专门用于混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)的电机控制的微处理器。
2. 用于RH850/C1M-Ax的MBD解决方案
作为RH850/C1M-Ax的模型化开发(MBD)解决方案,瑞萨使用MathWorks公司的MATLAB®,Simulink®等来提供基于模型开发的软件产品。该产品目前以MILS的Renesas IP Model和Motor SW Driver Model两个形式进行销售。
Renesas IP Model for MILS是一个搭载了电机控制定时器(TSG3)和增强型电机控制单元(EMU3)在Simulink®环境中再现出的仿真模型。寄存器的设定也和实际的微处理器一致,在PC上就可以确认操作。
Motor SW Driver Model是在IP Model上附带了SW Driver Model和参考应用程序的带有自动代码生成功能的仿真模型。
除了TSG3和EMU3以外,也搭载了AD转换器(ADCC)和R/D转换器(RDC3A),定时器选项(TAPA)的驱动,使用浮点数的物理值或固定值等可以简单的设定好各驱动函数的参数。而且,用自动生成代码功能自动生成的参考应用程序模型的C源文件也可以在实机上进行运行。
对于以上模型产品我们提供了付费版/免费版。
需要付费版时,请通过下面的地址联系我们。
在WEB上发布的免费版本中设定了功能限制和使用期限。在使用的时候另外会需要免费发布版的许可密钥,在确认好下载内容后请联系我们。
RH850/C1M-Ax Design Support Resources | Renesas
对免费版虽然没有支持对应,但是在Renesas Engineering Community的社区上用户们可以进行技术上的信息交流。
使用的开发工具版本参照下面的图1,图2。通过沟通确认也有可以使用的情况。请通过下面的地址联系我们。
图1: 使用Renesas IP Model for MILS时的必要环境
图2: 使用Motor SW Driver Model时的必要环境