已发布: 2021年8月5日
大家好,您对 OTA(Over-The-Air)的 MCU 固件更新感兴趣吗?
近年来,随着物联网设备部署数量的增加,我们收到了更多关于固件 OTA(Firmware Update Over-The-Air)的咨询。长期以来,我们与我们的软件开发团队进行了多次讨论,以满足这些要求。最后,我们为 RX 系列驱动程序(FIT固件集成技术)发布了一个免费的中间件,实现这个 FOTA 应用。
我将在此博客中介绍这个中间件,希望您可以将其用于您的FOTA开发。
实现 OTA 需要将内置 ROM 虚拟分成两部分,放置引导加载程序和系统程序。此实现需要有关硬件和固件更新的知识,对于不熟悉这些内容的人来说,将是一项艰巨的工作。因此,我们认为如果我们提供引导加载程序和 API 来更新和实现 OTA,即可轻松构建 OTA 环境。
图像
此外,我们使用 RX MCU 双区闪存功能,非常适合用于安全固件更新。如果发生诸如瞬时停电之类的异常情况,此功能允许重新开始更新过程。
如果更新过程中由于任何原因未能成功完成更新,该中间件会恢复旧固件。
图像
该中间件支持RX65N/1、RX231、RX130、RX72N等多种RX MCU。稍后我们将扩展对其他 RX MCU 的支持。
请访问下面的链接,尝试使用这个中间件。
下载:RX 系列固件更新模块
最后,我想介绍一下关于OTA和云连接的博客。