激光测距仪 (LDM) 利用激光束测量物体的距离。先进的 LDM 使用相移方式确定距离。通过这种方式,具有正弦调制光功率的激光束被发送到物体或目标,比如建筑物或墙壁。对反射光进行监测,并将功率调制相位与已发送的光相比较。经过比较,可以得到精确的距离测量值。
激光测距在很多市场越来越受到青睐,尤其是在建筑市场上。例如,通过激光测距可以快速准确地测量到墙壁的距离、管道的长度或线缆的宽度。在汽车工业中,安全合规性也成为非常重要的要求,利用激光测距技术可以测量前侧、后侧和侧面安全距离。此外,LDM 还可以用于剧院、摄影和视频制作的艺术领域,以及用于估计设备的合适位置。