Synergy S7 微控制器和 FS2012 流量控制器可一起控制电机转速以获得更高的流量精度,能够通过空气流量传感器提供闭环反馈来确定电机故障,并具有内置有 LCD 控制器以扩充系统功能。这种组合适用于 CPAP 和高速液体流量控制系统。这款解决方案还可以选配电源和时序设备。

主要特点:

  • MEMS 固态气体流量传感器
  • 高速加速和减速
  • LCD 驱动器
  • SRAM 高达 640KB
  • 通过 GPRS/3G 连接云端

cpap-flow-sensor-application-block-diagram.png

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
Synergy S7 系列 高性能 MCU,采用 Arm Cortex-M4 CPU 核心,配备先进的模拟信号转换、彩色图像显示、双以太网接口、安全性以及 USB 连接等功能 选择特定设备 选择特定设备
       
流量传感器      
FS2012 气体或液体流量传感器模块 数据表 购买/样品
       

description文档

file_download下载

print新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
Renesas Synergy™ Platform MCUs External Link 2020年12月10日