适用于家居自动化或楼宇 HVAC 系统的室外传感器将室外数据从一个或多个方位(北、东、西、南)提供给主执行器。它能够提供以下一种或全部数据:
- 室外空气质量(根据环境保护署的 OAQ)
- 温度和相对湿度(度、百分比)
- 照明/日光(勒克斯)
- 气压(毫巴)
此外,可以通过电容式触摸或按钮和/或低功耗 LCD (即 eInk)实现简单的 GUI,以显示本地传感器值和输入数据。也可以通过主执行器、IP 网关或智能手机来实现更复杂的 GUI。可以轻松添加实时时钟 (RTC),根据日期、时间、节假日等在不同的操作模式之间进行切换。所有 RTC 也可以在系统内实现同步。
系统优势
- RX23W MCU 支持 Bluetooth 5 网状通信
- 能量采集控制器 RE01 系列可用于供电。它采用功能强大的 Arm® 内核 MCU,并结合可充电/放电的专用电容器和/或不同能量来源的可充电电池。采集器可能是以下几种之一:
- 太阳能电池(即,使用自然或人工照明)
- 热量采集器(例如,通过散热器或热管)
- 振动采集器(例如,通过机器/电动机)
- 射频采集器(即,从附近的射频发射器中带走一些近场能量)
图像

推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RX23W | 32 位 MCU,带 Bluetooth® 5,用于物联网终端设备、在单芯片上实现系统控制和无线通信 | 数据手册 | 选择特定设备 |
能量采集微控制器 | |||
RE01 | 基于硅晶薄氧化物埋层 (SOTB™) 工艺技术的微控制器 | 数据手册 | 选择特定设备 |
传感器 | |||
ZSSC3224 | 高端 24 位传感器信号调节器 IC | 数据手册 | 购买/样品 |
HS3001 | 高性能相对湿度和温度传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL29020 | 低功率、高敏感度、光/数字传感器,带 I2C 接口 | 数据手册 | 购买/样品 |
ZMOD4510 | 室外空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |