RAA270205 4x4通道、76-81GHz雷达收发器采用Steradian公司先进技术,打造瑞萨ADAS传感器融合产品组合
2022 年 11 月 16 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出4x4通道、76-81GHz全新雷达收发器RAA270205,进军汽车雷达市场。旨在满足ADAS(高级驾驶辅助系统)和L3及更高级别自动驾驶应用的苛刻要求。借助多年来在全球客户合作中积累的汽车专业知识,瑞萨将该雷达收发器纳入其不断增长的传感器融合产品组合中,该产品组合包括雷达、视觉系统及其它传感单元。
RAA270205作为瑞萨与近期收购的Steradian Semiconductors Private Limited合作设计成果,将于2022年11月15-18日在德国慕尼黑举行的慕尼黑国际电子元器件博览会(electronica)上亮相。此款全新收发器MMIC(单片毫米波集成电路)适用于成像雷达、长距离前视雷达和4D雷达,也可用于角雷达和中央处理雷达架构,即所谓“卫星”车载雷达系统。RAA270205配备了4Tx和4Rx通道,支持多达16个MIMO(多输入和多输出)通道。并可以级联以获得更高的通道数和更佳的雷达分辨率。
RAA270205具有一流的精度,带宽高达5GHz。其112.5MSPS的ADC(模数转换器)采样率比其他同类型的产品快近3倍。同时,1.2W的功耗比同类收发器低50%。此外,该产品噪声系数为9dB,比其它雷达收发器低3dB。高达300MHz/µs的调频率提升了雷达分辨率及物体探测能力。
瑞萨电子高级副总裁兼汽车解决方案事业本部副总经理Vivek Bhan表示:“如今的雷达收发器MMIC必须实现更高的分辨率,以支持ADAS和自动驾驶安全平台的高精度要求。瑞萨与拥有深厚雷达设计专业知识的Steradian公司密切合作,专注于功能安全和低功耗等特性,正不断扩大传感器融合产品,以帮助我们的客户降低开发成本,缩短上市时间。”
RAA270205成功产品组合
瑞萨计划将RAA270205收发器与其产品组合中的其它兼容器件相结合,以支持汽车雷达系统。这些“成功产品组合”包括将于2023年第二季度上市的“面向AD/ADAS的卫星雷达系统”。瑞萨“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的器件,具备经技术验证的系统架构,带来系统优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过300款“成功产品组合”,从而加速客户设计进程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
RAA270205将在2023年一季度提供样品,并计划于2024年投入商业量产。该收发器采用小型、易于集成的eWLB(嵌入式晶圆级球栅阵列)封装,尺寸仅为7.6mm x 5.6mm。并将完全符合如IATF 16949、AEC-Q100 Grade2和ASIL B等汽车行业标准要求。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/products/automotive-products/automotive-sensors/automotive-radar-sensors/raa270205-automotive-mmwave-radar-transceiver。
请访问瑞萨电子官网参考博客“雷达架构:如何连接不同的雷达传感器”。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。