经认证的RX MCU可帮助客户轻松开发满足安全要求的设备
2021 年 4 月 22 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,32位RX65N微控制器(MCU)通过美国国家标准与技术研究所(NIST)FIPS 140-2安全标准加密模块验证程序(CMVP)(注1)3级认证,成为率先获得3级认证的通用MCU产品。
FIPS 140标准作为政府、金融机构、公共及基础设施所应用的基本安全要求,正成为全球范围内的安全标准。3级认证是针对篡改检测/响应和基于身份的高安全等级,适用于硬件安全模块(HSM)和智能卡等用于处理金融信息的设备。使用通过认证的RX65N MCU可帮助客户更便捷地开发具备强大且可信赖安全功能的设备,有助于减少开发工作量,降低整体安全风险。
瑞萨电子物联网平台事业部副总裁伊藤荣表示:“随着越来越多的物联网设备接入网络,数据泄露、篡改及欺诈等恶意威胁的危险性越来越大,安全性相较以往变得更加重要。RX MCU的CMVP 3级认证意味着客户可在无需专用安全芯片的情况下在其产品中构建强大安全性,这将有助于加快安全物联网设备的开发。”
瑞萨32位RX65N是具备安全性、连接性和人机界面(HMI)功能的通用MCU,适用于工业和物联网设备等应用。RX65N集成了已通过CAVP认证的瑞萨Trusted Secure IP(TSIP)模块(注2)。TSIP包含支持AES、SHA、RSA及ECC的加密引擎、真随机数发生器(TRNG)和高级密钥管理,可打造强大的安全功能。RX65N具备dual-bank闪存功能,支持后台运行和闪存块交换(SWAP),可在系统控制或网络设备中进行安全、高度可靠的固件更新,防止程序被篡改。
鉴于RX65N已通过CMVP 3级认证,由此具有相同TSIP模块的其它RX MCU产品,如RX651、RX66N、RX72N,和RX72M亦可实现等效安全功能。
瑞萨还提供集成了RX65N和瑞萨多种传感器的“安全云和传感器解决方案”,使用户可以安全、便捷地将传感器数据上传至云。这是瑞萨推出的200多款“成功产品组合”解决方案之一。瑞萨“成功产品组合”充分结合了在模拟、电源和嵌入式计算领域的专业知识,助力客户加快产品上市速度。
了解有关RX65N的更多信息,请访问:http://www.renesas.com/rx65n。
了解有关RX安全解决方案的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/rx-security-solution。
关于瑞萨RX产品家族
32位RX产品家族基于瑞萨独有的RX内核构建,在实现卓越运行性能的同时具有出色能效。产品阵容包含四个系列MCU,全面覆盖小型到大型应用的丰富场景,并提供产品可扩展性。
- RX700系列提供最快运行速度与丰富功能
- RX600系列适于通用市场应用
- RX200系列兼顾低功耗与高性能
- RX100系列具备超低功耗
了解有关RX产品家族的更多信息,请访问:www.renesas.com/rx。
(注1)CMVP由NIST和加拿大网络安全中心(CCCS)联合发起。
(注2)加密算法验证程序(CAVP)认证:由NIST实施,针对加密算法进行验证测试的认证程序。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。