扩展I3C生态系统现包含固件、软件及硬件,加速DDR5解决方案产品认证与采用
2021 年 4 月 29 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,瑞萨I3C总线扩展产品已通过合作伙伴AMI的MegaRAC® SP-X远程管理软件和固件认证。I3C产品入选AMI认证供应商名单,客户可轻松将其DDR5平台和板卡从I2C或其它传统的扩展器规格迁移至全新高速I3C规格。
IMX3102 2:1总线多路复用器、IMX3112 1:2总线扩展器和DDR5 SPD集线器SPD5118可为工程师带来非常大的设计灵活性,I3C Basic作为系统管理总线可适用于各种控制平面设计的应用场景,包括数据中心及服务器应用、企业/工厂自动化和通信设备。当存在多个主设备、大量端点器件和走线较长(这些因素都会影响总线的复杂性与信号完整性)时,IMX和SPD器件将成为理想选择。
瑞萨丰富的I3C产品组合生态系统使软件和硬件客户均可放心地在瑞萨IMX和SPD产品中进行设计。此产品组合已获得硬件、基板管理控制器(BMC)和其它SoC合作伙伴的认证。
随着DDR5在行业发展势头迅猛,I3C作为高速控制接口被越来越多客户接受,用于需要在主设备和外围或从属器件间快速通信的应用。I3C的12.5MHz速率大幅超越当前和传统解决方案(例如I2C 1MHz速率和模拟无源快速开关)。瑞萨拥有市场领先的I3C技术,其强大的I3C总线扩展产品可用于平台控制、高效、节能、高速、安全和保障等应用。
瑞萨电子数据中心事业部副总裁兼总经理Rami Sethi表示:“当下行业正在经历升级转型,比如将控制平面设计迁移至更快、更稳健的I3C标准,需要硬件和软件层面的广泛生态系统支持。瑞萨致力于与AMI等优秀软件供应商合作,为客户和生态系统合作伙伴打造卓越的‘开箱即用’开发体验。”
AMI首席产品官Kelly Bryant表示:“由于数据中心的强势增长、对安全基础设施和工业、汽车、电信系统中更高效硬件的需求增加,下一代I3C接口成为趋势。AMI很荣幸能够通过MegaRAC SP-X远程管理固件对瑞萨新型DDR5 I3C总线扩展和SPD Hub器件进行认证。AMI拥有广泛、先进、可管理型固件生态系统,并支持众多组件。多年来,瑞萨等优秀供应商已看到其产品通过我们固件解决方案认证的价值。得益于AMI与瑞萨强大的合作关系,已通过我们认证的瑞萨新型I3C产品和SPD产品可推动构建优化的固件与软件解决方案,加强对双方共同客户的支持。”
供货信息
瑞萨的I3C器件与评估板现已上市。了解有关更多信息,请访问:renesas.com/memorymux和renesas.com/spdhub。了解有关MegaRAC SP-X远程管理软件与固件的更多信息,请访问:https://www.ami.com/products/remote-management/service-processor/。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注) 所有其它注册商标或商标均为其各自所有者财产。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。