IDT 的多路输出、低功耗计时解决方案拥有低于 0.7 皮秒的相位抖动和出色的设计灵活性,是成本敏感型、低
耗消费类和低抖动通信应用的理想选择

三月 11, 2014

新闻稿
2014 年 3 月 11 日

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,凭借 VersaClock 5 可编程时钟发生器产品系列巩固了其在计时市场的领导地位。该产品系列拥有同类最佳的抖动性能,相比竞争器件仅需一半功耗。IDT 的多路输出计时解决方案通过出色的设计灵活性强化了系统组件,使其成为成本敏感型、低功耗消费类和低抖动通信应用的理想选择。

5P49V5901
 是一个内置于系统的可编程时钟发生器,拥有四个通用的输出组,在不同的输出模式中能够生成高达 350 MHz 的独立频率。高度集成的器件整合了四个差分的或八个单端的时钟发生器,并能够存储多达四种不同的配置设置,帮助减少板面积和物料清单。这款新器件在 12 kHz 到 20 MHz 的全部积分范围内 RMS 相位抖动低于 0.7 皮秒,可满足 PCI Express® Gen 1/2/3、USB 3.0 和 1G/10G 以太网对抖动的严苛需求。高性能的时钟发生器可在低于 100 mW 的内核功率上运行(相比竞争器件低 50%),帮助缓解系统散热压力、降低运行功率消耗,并延长电池寿命。

IDT 公司副总裁兼时钟与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“VersaClock 5 是同类最佳、完整的时钟树解决方案,适用于低功耗消费类和低抖动通信时钟应用。设计时钟树是一个复杂的过程,晶体振荡器选用常用固定频率和易采购要求,又常常导致这一过程更为复杂。凭借在频率和输出配置、晶体集成和世界级支持工具方面的内在灵活性,VersaClock 5 解决了这些问题。”

5P49V5901 四个通用输出组中的每一个都可以被独立配置为 HCSL、LVPECL、LVDS或双重 LVCMOS 输出。驱动每个输出组的小数输出分频器可以通过 I2C 被轻松编程,器件同步在系统中运行并参与系统调谐和冗余测试。无限制的系统内重新编程通过 I2C 都是可能实现的,然而,四组一次性可编程非易失性存储器为多项目存储整合或在现场和生产中的设计改变提供灵活性。根据要求,器件可以在出厂时就被编程为客户所需要的配置。

高集成度、灵活性和高性能使得系统设计人士能够满足大多数应用的需要,例如:消费类、网络、计算、工业、通信、广播视频和医疗。新器件受 IDT 的 Timing Commander™ 软件平台全面支持,使得工程师能够通过一个直观、省时的图形用户界面(GUI)来设置和编程他们的器件。可以提供大多数常见应用的开发前配置文件。


IDT 5P49V5901 在 IDT 主要的分销商处都有库存。器件采用 24-lead 4 x 4 mm VFQFPN 封装,每 10,000 单元价格为 4.50 美元。如果想要下载 Timing Commander 软件以及相关的 VersaClock 5 配置文件,请访问 www.idt.com/go/TimingCommande。想了解更多关于 IDT VersaClock 5 可编程时钟发生器的信息,请访问 http://zh.idt.com/products/clocks-timing/clock-generators-and-synthesizers/versaclock-programmable-clocks/5p49v5901-versaclock-5-low-power-programmable-clock-generator

IDT 时钟计时方案

凭借规模超过其他厂商十倍的产品组合,IDT 成为全球时钟芯片领域的领导者,在满足几乎所有应用需求方面具有独一无二的地位。IDT 拥有业内最大的市场份额,是唯一一家“一站式”提供计时产品的厂商,产品涵盖从具有丰富特性的系统解决方案到简单的时钟结构器件。可编程选项和时钟解决方案定制能力满足了独特的客户需求,同时,最低抖动和最低功耗特性使 IDT 从竞争中脱颖而出。在产品背后,IDT 拥有一支世界级的支持团队,并以服务和响应能力为目标。IDT 也拓展了其产品系列,包括了频率控制产品,如来自 Fox Electronics 的 XpressO® 振荡器,以及正在迅速替代石英振荡器的创新的 MEMS 振荡器产品线。更多关于 IDT 领先的计时产品信息,请访问 http://zh.idt.com/products/clocks-timing

关于 IDT 公司

IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术提供系统级解决方案,优化广大客户的应用。凭借在计时、串行交换电路和接口方面的市场领导地位,并发挥模拟和系统专长,IDT 为通信、计算和消费芯片市场提供全面的应用优化、混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地、销售机构和分销伙伴。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆http://www.idt.com/china/或访问FacebookLinkedInTwitteYouTube

###

IDT   IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。

新闻稿代发机构:博达公关有限公司
报界垂询:    Sue Kim(IDT公司)
电话:(1-408) 284-2739
Email:sue.kim@idt.com

敖琼(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212
Email:Angela.ao@ebacomms.com