オンラインセミナー

産業システムに安全と安心をもたらす。

故障時にも安全レベルを維持することを目指す産業分野では「機能安全」の重要性が高まっています。これは、プラント運転中の故障や事故、オペレータの負傷、および関連する経済的損失の悪影響を防ぐためです。欧州連合の安全指令や多くの国の安全関連法では、機能安全基準を満たすための機器が必要です。ルネサスは、機能安全規格の適用が多くの産業分野に拡大するにつれ、開発期間とお客様の負担を軽減するために、TÜVラインランドによる認証済みRX MCUを用いた機能安全ソリューションと開発ツールを提供しています(IEC61508)。

このオンラインセミナーでは、最新のルネサス機能安全ソリューションの概要と、産業用ドライブ(ACドライブ、GPインバータ)のアプリケーション例をご覧いただけます。

講師紹介:

瀬川 浩
ルネサス エレクトロニクス

IEC61508機能安全規格に関わるルネサスのソリューション企画、拡販に携わり、本分野では5年のキャリアを持つ。

こちらからご登録の上、ご視聴ください

過去ログイン情報から、ユーザ情報を推定表示しています。 ご本人でない場合は、こちらをクリックください。