プリンタは、テキストやグラフィックを含む電子形式のドキュメントを、紙や透明のシート上に印刷するための電子機器です。通常、プリンタはUSBケーブルを介してコンピュータに接続されますが、無線技術で接続されるものもあります。また、メモリカードやカメラと直接接続するためのインタフェースを備えているものもあります。多機能プリンタとして知られている製品の場合、ファックスやスキャナとしても機能します。それ1台で、印刷、スキャン、コピー、ファックスなど、文書の配布や管理に必要な作業を一元的に行うことが可能です。
レーザープリンタを使えば、テキスト/グラフィックスの印刷を高速かつ高い質で行うことができます。デジタル複写機や多機能プリンタ(MFP)と同様に、レーザープリンタは乾式複写法の印刷プロセスを採用しています。プリンタの光受容体にわたるレーザー光を直接スキャンすることによって画像を生成するという点でアナログ複写機とは異なります。
IDTは、以下の製品カテゴリにおいてプリンタ用のソリューションを提供しています。