센서의 소비전력을 줄여 공장/플랜트의 유지비 절감하기

White Paper

산업 공장과 제조시설에서 환경 센서 시스템의 유지비를 절감하려면 센서의 소비전력을 줄일 방법이 필요하다. 여기서는 마이크로컨트롤러의 대기 기능을 활용하여 센서 시스템의 소비전력을 줄이는 방법을 살펴보고자 한다. 즉 센서 측정 빈도수를 줄여 시스템의 대기상태를 최대한 길게 만들고 이 상태를 유지하면서 이상 감지를 수행하는 것이다. Renesas Electronics의 16비트 마이크로컨트롤러인 RL78/G11은 대기 모드에서 사용 가능한 다양한 주변 기능을 제공한다. 이들 기능을 적절히 조합하면 대기 모드를 빠져나오지 않고 이상 감지 및 경보 출력을 가능하게 할 수 있다.

센서의 소비전력을 줄여 공장의 유지비 절감하기

RL78 마이크로컨트롤러를 사용한 센서의 소비전력을 줄여 공장의 유지비 절감하기 white pater를 다운로드 받으시려면, My Renesas account를 등록해주세요. 그리고 Renesas로부터 최신 정보를 받아보세요.

My Renesas 등록하기