1. Home
    2. Promotions

Renesas Synergy™ 개발 처음사용자
도입준비 지원사이트

본 사이트는 Renesas Synergy를 검토하고 있는 고객을 위한 도입준비 지원 사이트입니다.
정보수집시간이 단축될 수 있게 엔지니어가 도입시 필요한 각종 사례영상이나 개발흐름을 올려 놓았습니다.
참고하시고 도움이 되시길 바랍니다.

고객의 소리

Grape System주식회사

간단한설정으로 코드가 자동생성,사용자는 펌웨어 어플리케이션 코딩에 집중할 수 있다.

→ 상세한 내용은 동영상을 참고 하세요

유비쿼터스주식회사

기판에 탑재된 각종 하드웨어 제어 드라이버생성을 GUI조작으로 직감적으로 할 수 있다.

→ 상세한 내용은 동영상을 참고 하세요

IAR시스템

간단하면서 필요에 맞게 변경가능한 최적의 플랫폼이 컨셉에 찬동합니다.

→ 상세한 내용은 동영상을 참고 하세요

에르미크주식회사

리얼타임OS/미들웨어 포팅/드라이버 개발 공정을 압축 할 수 있어 임베디드 제품개발 개시 속도를 실감 할 수 있습니다.

→ 상세한 내용은 동영상을 참고 하세요

인스케이프주식회사

Configurator가 있어 개발 초기 단계를 단축할 수 있고 임베디드에 익숙하지 않은 사람에게도 효과적 입니다.

→ 상세한 내용은 동영상을 참고 하세요

사례로 배우는 간단한 Renesas Synergy개발

  • case1도어락 시스템 개발

    르네사스 시너지는 임베디드,검증되 RTOS나 프레임워크,HAL드라이버등이 SSP(Synergy Software Package)로 제공됩니다. 근접센서나 가속도센서를 탑재한 도어록 시스템의 개발 예로 통합개발 환경이나 SSP를 사용한 시스템개발을 5분정도의 영상으로 간단하게 이해 하실 수 있습니다.

    본 영상의 내용

    • SSP를 이용함으로써 개발이 용이함
    • 기능추가의 용이성
    • 핀 구성 방법
    • 새로운Thread의 생성과 SSP구성요소 추가
    • 파라메터 설정
  • case2SSP의 UART와RTC사용해 보기

    UART/RTC 사용법 소개

    인스케이프사 실험실영상
    이번 르네사스 시너지 스타트 키트:SK-S7G2를 사용하여 SSP로 제공되는UART나RTC를 사용하는 방법을 소개합니다. 최소한의 API와 최소한의 설정으로 어플리케이션을 동작시켜 봅시다.

    본 영상의 내용

    • 프로젝트작성부터 어플리케이션동작까지의 흐름
    • BSP설정
    • Thread설정
    • SSP추가설정
    • ThreadX오브젝트 설정
    • 핀 설정 등

르네사스 시너지 개발 순서

  • 01.먼저 등록

    초기비용을 들이지 않고 르네사스 시너지 소프트 웨어,르네사스 시너지 개발환경(소프트웨어 툴)을 간단히 입수 가능합니다.

    르네사스 시너지 갤러리에 등록은 여기서
  • 02.개발키트 입수

    하드웨어 플랫폼 상에서 실제로 소프트웨어 동작 확인이 가능합니다.

    CHECK!개발키는 아래 웹에서 구입하실 수 있습니다.

    Marutsu Online Chip1Stop
  • 03.시스템 평가개시

    개발키트에 들어 있는 퀵 스타트 가이드에 각종 툴 인스톨 순서부터 조작법,어플리케이션개발 예, (구성,생성,빌드,다운로드,실행)까지 설명되어 있습니다.

    퀵 스타트 가이드 보기
Contact