아래 동의서를 주의 깊게 읽고 숙지 하여 주십시오.
모든 다운로드에 관해서는 이 동의서의 조건을 모두 이해하고 르네사스 일렉트로닉스 사에 동의 하는 것을 전제로 합니다. 만일 동의하지 않을 때에는 다운로드를 사용하실 수 없습니다.

동의서

르네사스일렉트로닉스는 소프트웨어의 지적재산권을 모두 소유하며 이 동의서의 내용에 따른 소프트웨어 사용만을 허가합니다.

1. 이 문서는 고객이 르네사스 제품을 적절하게 선택할 수 있게 참고용으로 제공합니다. 르네사스는 이 문서에 포함된 문서의 정보에 관하여 어떠한 지적 재산권이나 르네사스 또는 서드파티의 다른 권리를 부여하지 않으며, 이 정보의 사용에 있어서 사용의 허가 또는 보증을 하는 것이 아님을 말씀 드립니다.

2. 르네사스는 도형, 도표, 프로그램, 알고리즘, 응용회로 등 이 문서 내의 임의의 정보를 사용해서 발생하는 지적 재산권 또는 다른 권리의 손해배상 책임을 갖지 않습니다.

3. 고객은 제품 또는 문서에 서술된 기술을 대량 살상 무기의 개발이나 다른 군사 이용 목적에 사용할 수 없습니다. 이 문서에 서술된 기술 또는 제품을 수출할 때에는 해당 수출 통제 법률과 규정에서 요구하는 절차에 따라야 합니다.

4. 제품의 데이터, 다이어그램, 도표, 알고리즘, 응용회로예시 등 문서에 포함된 내용은 발행시점에서 최신정보입니다. 이러한 정보는 사전 예고 없이 변경될 수 있음을 말씀 드리며 이 문서에 기술된 르네사스 제품을 구입하거나 사용하실 때에는 사전에 당사나 판매대리점에 최신 제품 정보를 확인 하시기 바랍니다. 또한 당사의 웹 페이지를 통해 업데이트되는 다양한 정보에 관심을 부탁 드립니다.

5. 르네사스는 이 문서에 포함된 정보를 적절하게 사용하고 있지만 이러한 정보를 고객의 어플리케이션에 적용할 경우에는 많은 개발 검토와 시스템상의 충분한 평가 후에 적용하시기 바라며 이 문서의 정보오류 또는 누락으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

6. 본 자료에 기재된 제품은 각종 안전장치, 운송 및 교통, 의료, 연소제어, 항공우주 핵전력, 해저통신 전송장비 등, 또한 높은 품질과 신뢰성을 요구하는 기기, 시스템에 사용하는 용도로 설계, 제조되지 않았습니다. 폐사의 자동차용 어플리케이션에 적합한 르네사스에서 지정한 것을 제외하고 위에 언급한 어플리케이션에 적용할 경우는 사전에 르네사스 영업에 문의 하시기 바랍니다. 위에 언급한 사용과 관련하여 발생하는 손해에 대해 르네사스는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

7. 전항 이외 아래의 목적으로도 당사 제품을 사용하여서는 아니 됩니다. 아래와 같은 용도의 사용으로 발생하는 모든 손해에 대해 르네사스는 책임을 지지 않습니다.
(1) 생명 유지 장치 또는 시스템
(2) 인체에 이식되는 의료장비
(3) 치료에 관련된 약물투여, 환부절단 등을 하는 시스템
(4) 인간 생활을 직접 위협하는 어떠한 목적.

8. 본 자료에 기재된 제품의 사용에 있어서 사용자는 제품 사용범위에 관해서 르네사스가 지정한 보증범위 내에서 사용하여야 합니다. 특히 최대정격, 동작전원전압범위, 방열특성, 실장조건 및 기타 특성에 관해서는 르네사스가 지정한 보증범위 내에서 사용하십시오. 보증범위를 넘는 사용에 관해서 발생하는 손해에 관해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

9. 르네사스는 자사 제품의 품질과 안전성향상을 위하여 노력하고 있지만 반도체 제품은 특정조건 하에서 고장, 오동작 등이 발생할 수 있습니다. 신체 상해의 가능성을 방지 하기 위하여 안전 대책을 구현해야 하며 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 안전 설계로 제품의 고장으로 인한 화재, 손상, 고장방지, 노화방지를 위해 적절한 조치를 하셔야 하며 특히 소프트웨어 평가는 당사 독자적인 평가는 곤란하기 때문에 고객의 시스템상에서 안전성을 고려하여 매우 신중히 평가 할 것을 부탁 드립니다.

10. 제품에 부착 또는 첨부된 르네사스 부품이 제품에서 분리되지 않도록 안전 대책을 구현해야 합니다. 부품이 분리되어 유아나 어린이가 삼키는 등 사고의 위험이 매우 높습니다. 르네사스는 이러한 사고에 관해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

11. 이 문서는 르네사스의 사전 서면 승인 없이 전체 또는 일부를 어떠한 형태로든 재생 복제 하여서는 아니 됩니다.

12. 이 문서에 포함된 내용 또는 르네사스 반도체에 관한 문의 사항이 있으시면 당사 영업부서에 문의 하시기 바랍니다.

Disclaimer

You need to agree the Disclaimer.

Contact