~無償で商用レベルのミドルウェアが量産までご利用いただけます!~

初級

費用 (無料)   対象製品  RZファミリ(RZ/A2M)

開催日時/会場

  • 2022年 04月21日(木) 13:30~15:00
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

  • 株式会社グレープシステム
  • 日本マイクロソフト株式会社
  • ルネサスエレクトロニクス株式会社

受講をお勧めしたい方

  • Azure RTOSの基礎知識とRZ/A2Mでの活用術を知りたい方
  • GR-MANGOでのAzure RTOSサンプルに触れてみたい方
  • 商用レベルの組み込み用ミドルウェアを量産まで無料でご利用いただけるAzure RTOSにご興味ある方

受講に必要な前提知識

  • 特に前提知識は必要ありません。

内容

RZ/A2M MPUは、32ビットのArm® Cortex®-A9 CPUと4MBのオンチップSRAM、およびQSPIフラッシュからのインプレースコード(XIP)を実行する機能を組み合わせ、ボード設計を大幅に簡素化しながら高性能UIやカメラソリューションを実現できます。

本セミナーでは、ルネサスデバイスであれば無償でお使いいただけるAzure RTOSコンポーネントに関する基礎知識とその先のクラウドサービスに関してマイクロソフト社より、新たにGR-MANGO用サンプルとして公開させていただいたプログラムのご紹介と動かし方をグレープシステム社より解説させていただき、新たなソフトウェアプラットフォームとしての採用検討に役立てていただけます。

参加いただきアンケートにお答えの方の中から20名様に、RZ/A2M搭載のGR-MANGOをプレゼントいたします。

カリキュラム

  1. RZ/A2Mのご紹介
  2. マイクロソフト社よりAzure RTOS概要のご紹介
  3. グレープシステム社よりGR-MANGO用Azure RTOSサンプルを活用したハンズオン
    (動かし方のご紹介)
    ○開発環境説明および各モジュールのライブラリ化
    ○Azure RTOS ThreadX(ファイル実行方法およびRTOSリソース表示)
    ○Azure RTOS GUIX Studio と GUIX(ホームオートメーションパネルイメージとUSBマウス操作)
    ○Azure RTOS NetX(Ethernet接続例)
    ○Azure RTOS USBX(UVCカメラの接続例)

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

特に必要ありませんが、3.ハンズオン時にご一緒に動かしてみたい方は、事前にe² studioのインストールとGR-MANGO・USBカメラ・USBマウスのご準備が必要となります。

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。 皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。 Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2022年 04月21日(木)