网络研讨会

连接到网络的物联网应用在工业和消费类产品中变得越来越常见。为了提升产品的功能,设计人员需要从各种角度不断改进应用。然而,各种困难阻碍了这些改进的实现,例如:

・ 性能和功耗之间的平衡
・ 功能和产品尺寸之间的平衡
・ 新常态下要求实现非接触式控制
・ 防范来自网络的各种攻击

瑞萨的RX671 MCU,是RX产品家族中最新的产品,可以使用单芯片解决所有这些困难。

加入此网络研讨会,您将了解到:

・通过RX671的新功能解决物联网应用的各种困难
・利用评估板来缩短您的评估和开发时间

演讲人:

牛込 基
瑞萨电子

瑞萨市场部工程师,具有瑞萨电子32位RX内核MCU产品开发经验,如今致力于为客户提供易于使用的、符合未来市场需求的微控制器。

立即注册观看

这不是我