网络研讨会

随着工厂自动化的加速发展,对电机的更高速度和精度控制的需求越来越大。工业物联网(IIoT)对于实现同步控制非常重要。同时,功能安全功能也将确保员工的安全。

您可能想知道如何开发一个系统来涵盖所有这些要求,同时缩短产品开发周期。

新一代RZ/T2M MPU是一种创新的半导体解决方案,将实时电机控制、功能安全和工业网络领域的创新集成到伺服和机器人控制应用的综合解决方案中。RZ/T2M 提供全面的软件支持,包括工业以太网堆栈和功能安全软件。

在本次研讨会中,您将了解 RZ/T2M 为解决所面临的问题带来的好处:

  1. 搭载双核 Arm® Cortex-R52® 处理器子系统,具有许多电机控制外设,保证 μSec 级控制回路
  2. 创新的工业以太网子系统,包括对面向未来的时间敏感网络 (TSN)的 支持
  3. 深度支持功能安全的实施,减少 SIL3 应用所需的外部处理器数量
演讲人:

Knut Dettmer
高级经理
瑞萨电子

Knut Dettmer 是负责工业自动化业务拓展的高级经理。Knut在工程、市场和业务拓展方面拥有23年的经验,为客户提供了丰富的市场洞察力,是支持下一代设计的优秀人才。

注册后可即时访问: