图像
Naoyuki Tsubaki
薮直之
物联网产品营销

随着对感染控制措施的需求不断增长,通过语音命令控制设备越来越流行。在智能音箱等语音识别技术深受人们喜爱的同时,近期也有部分厂商考虑将其应用到嵌入式设备中。新方法主要是根据其可行性来考虑的。那么,您能想象您需要多少处理能力以及您可以从嵌入式设备获得多少认可吗?

我们已经在我们的网页中发布了基于我们的通用 32 位 MCU RX 系列的演示,可以将其安装到市售套件中并立即试用。如果您有这个套件,您可以立即试用并亲自体验。

这一次,我们将介绍使用RX72N的演示,RX家族的旗舰机型。在这个演示中,语音命令操作的结果通过图形和语音播放进行反馈。例如,当您发出“打开电视”的命令时,屏幕中的电视会随着语音“我打开电视”而打开。 

图像
RX72N demo

 

要安装这个演示,我们需要先安装 RX72N Envision 套件,它在一些网上商店的售价约为 60 美元。接下来,从 Renesas 网页下载演示代码并使用免费的闪存编程器软件将其写入套件。有关演示的详细信息,请参阅随附的应用说明。

虽然目前可用的命令数量有限,但您仍然可以使用嵌入式设备尝试语音识别。您可以通过调整阈值、噪声抑制和波束成形等参数来进行简单的评估。

在您确认可接受的结果后,下一步是安装您想要使用的命令并在实际环境中调整硬件。届时,请联系瑞萨电子以获得进一步的支持或联系语音识别软件的供应商。
我们期待您的来信!

分享此文章

Log in or register to post comments