图像
Naoyuki Tsubaki
IoT Product Marketing

近年来,为了提高产品价值而采用液晶显示器的产品有所增加,并且这种需求多年来一直在转向更高分辨率的液晶显示器。在嵌入式设备中,不仅对 QVGA 等小型 LCD 的需求越来越大,对 WVGA 等较高分辨率 LCD 的需求也越来越大,我们有很多要求将其与通用 MCU 一起使用。
然而,MCU评估板并没有那么多搭载高分辨率LCD的,使得人们无法轻易尝试,也无法确定通用MCU是否能提供足够的性能。所以,我将尝试使用市售产品构建WVGA的评估环境。
开始吧!

我准备了 Renesas Starter Kit+(称为 RSK,安装有 RX72N MCU) 和 5" WVGA LCD 面板 (NHD-5.0-800480TF-ATXL#-CTP)。

图像
wvga-lcd-display-image-1

T原板上安装的液晶面板是WQVGA,但准备好的WVGA液晶面板也可以直接连接,因为两个面板的引脚位置相同。
松开软板的插销锁,将准备好的液晶面板放入,原面板固定在直立位置。(注意:如果强行拆下原来的液晶面板,会损坏软板。所以要小心!!)

图像
wvga-lcd-display-image-2

硬件的准备工作到此结束。让我们连接调试器并创建一个 GUI。
首先在PC上打开开发环境e2 studio,安装用于Display的GUI开发辅助工具QE
创建项目时,请务必不要选择 RSK 作为目标板。如果您选择 RSK,将自动选择原来的 WQVGA LCD。(人性化设计有时会适得其反。)确认堆大小和时钟设置,在智能配置器 (Smart Configurator)中添加 GUI 绘图工具“emWin”或“Aeropoint GUI*1”的组件。然后所有必需的组件都会自动导入到项目中。设置好I2C、GLCDC等引脚后,下一步就是进行图形设置。

图像
wvga-lcd-display-image-3

使用 QE for Display 进行面板设置。输入 LCD 规格并设置颜色格式、缓冲区等。在这种情况下,设置 8 位色深以节省缓冲区容量。有关详细信息,请参阅视频应用说明
使用 emWin 或 Aeropoint GUI*1 创建 GUI,然后 GUI 显示如下!

图像
wvga-lcd-display-image-4

如您所见,目前不需要任何编程,只需更换面板并相应地选择设置即可。
轻松搭建好环境后,就可以专注于GUI的评估了。

我不是负责开发的工程师,但即使使用这款市售 LCD 面板,我也可以轻松开发 GUI,因为开发环境会自动构建项目。

PS,如果您认为 RSK 相当昂贵,您可以尝试将 RX72N Envision Kit 和这个 LCD 组合起来。

*1 为了使用 Aeropoint GUI,工作 RAM 应放置在外部 SDRAM 中。

分享此文章

登录注册以发表评论

分享此文章