当一个有创意的想法萌生时,我相信任何人都想尽快去探索它。在可行性研究阶段,当进入未来产品的原型制作环节时,开发人员肯定希望尽快缩短产品上市时间。如果您不熟悉总体的嵌入式领域或我们具体的 RX MCU,可能希望通过探索以可负担成本提供基本功能的平台来开始学习过程。对于这些需求,RX 系列的目标板已被证明是一个理想的选择。
首先,瑞萨 RX 系列的目标板是瑞萨 32 位 RX MCU 的一系列入门级目标板,从低功耗入门级 RX100 系列、性能与功耗达到最优平衡的 RX200 系列到性能强大的 RX600 系列,范围十分广泛。如您所料,这些目标板秉承共同的设计理念,这样在您熟悉了一个工具包后,就可以将掌握的知识或将前一个工具包构建的内容轻松应用到下一个工具包,几乎不需要花费时间。目标板系列背后的设计理念非常简单,并不新鲜:最小化可行产品,这意味着我们在目标板上包含最必要的硬件,并为最终用户提供扩展选项来发挥其自己的创造力。
接下来,我将以 RX671 的目标板为例介绍目标板的硬件结构。每个目标板的核心是它的 RX MCU,本例中为具有最强大 RXv3 内核的最新高性能 RX600 系列 RX671。随后,基本功能放置在 MCU 周围,包括开关、LED、用于外部电源或电流测量的插针,以便简化目标板并为用户提供评估 MCU 的基本功能。目标板的两侧有 2 个通孔插针连接到 MCU 引脚,目标板的右端有 1 个用于扩展的 Pmod™ 连接器。凭借这些选项,用户可以在目标板上自由实现任何创新想法。最后,目标板还配备了板载 E2-Lite 仿真器。这意味着无需花费额外成本使用独立仿真器来调试您的软件或将其烧写到目标 MCU,只需通过一根 USB 线缆将目标板连接到主机 PC。
现在,如果您是 RX MCU 新手,可能想知道如何开始使用目标板开发项目。答案在此。我们准备了一个简单的示例(LED 闪灯)为您简要介绍评估过程。我可以从如何下载和安装我们的 IDE 开始一次冗长且可能无聊的介绍,但我认为观看下面的视频会更直观。如果需要,可通过扫描相应场景中的二维码获取更详细指南的链接。实际上,我们的 e2 studio IDE 为软件开发提供了很多更强大的功能,您可以访问我们的 RX 系列软件和工具课程立即开启您的学习之路。
希望您喜欢这个视频。现在我认为您已经准备好开始在我们的目标板上尝试您的最初构想了。助您学得开心!