图像
Brad Rex Headshot
Brad Rex
系统和解决方案团队高级经理
已发布: 2021年8月24日

瑞萨电子在七月份推出的快速接入式系统已经成为热门。 客户可以快速将兼容 Pmod 的传感器和自己选择的 MCU 连接起来。 随着 Pmod 连接器标准化为 Digilent Type 6A(瑞萨电子与 Digilent 对此曾有过密切合作),我们所有的 Pmod 传感器板都将连接到最新的 MCU 开发套件。 此外,通过转换板,它还可以连接到我们之前的任何开发套件。

软件可以预先集成到流行软件包(如 RA 灵活软件包),也可以直接从瑞萨电子的网站下载。 示例项目和应用说明展示了将传感器连接到 MCU 的整个过程。 对于部分传感器,仅需进行四次简单的 API 调用即可开始获取系统中的传感器数据。 参见图 1。

图像
Quick-Connect IoT With Connectivity Options
图 1: 快速接入式物联网平台

现在才是真正值得兴奋的时刻。 随着瑞萨电子完成对 Dialog Semiconductor 的收购,我们可以使用很多能够与瑞萨电子现有产品组合互补的设备。 连接领域是瑞萨电子产品组合中更令人兴奋的领域之一、也是产品增加得最多的领域。 Dialog 的低功耗蓝牙 (LE) 、Wi-Fi 和 的低功耗蓝牙/Wi-Fi 组合器件可以将您的物联网系统与智能手机、现有的 Wi-Fi 基础设施等轻松连接起来。

但是,如果集成工作很麻烦,即使可以使用这些强大的技术又有什么好处呢? 因此,瑞萨电子快速连接团队一直在努力简化这个过程。 现在对 Dialog 的收购已经完成,我们可以正式公布我们一直在进行的项目了。 为了庆祝此次收购,我们很高兴地宣布推出首款使用 Dialog 半导体器件和技术的瑞萨快速接入式连接 Pmod。

我们开发了三款Pmod连接模块 以覆盖 的低功耗蓝牙 和 Wi-Fi。 我们的第一款 Pmod 基于 DA14531 模块,这款结构紧凑的产品(图 2)可以提供 的低功耗蓝牙 v5.0 连接。 第二个选项是使用 DA16200 Wi-Fi 模块(图 3)的 Wi-Fi 连接选项。 此低功耗 Wi-Fi 模块适用于长期运行型物联网系统,能够经济高效地将 Wi-Fi 功能轻松添加到任何设计中。 最后,我们创建了一个带 DA16600 Wi-Fi 和蓝牙组合器件的 Pmod,可进行 LAN 和 WPAN 连接(图 4),这在将新设备加入现有 Wi-Fi 基础设施时尤其有用。

图像
DA14531MOD Bluetooth Pmod Module
图 2: DA14531MOD 蓝牙 Pmod 模块
图像
DA16200MOD Wi-Fi Pmod Module
图 3: DA16200MOD Wi-Fi Pmod 模块
图像
DA16600MOD Pmod with Wi-Fi and Bluetooth
图 4: DA16600MOD Pmod,带 Wi-Fi 和蓝牙

显然,将 Dialog 硬件和软件解决方案整体集成到瑞萨电子的现有产品中需要更长的时间。 然而,如今 Dialog 和瑞萨电子已合并成同一家公司,因此我们成功实现了易用性、实用性和协同兼容性,这让我们非常兴奋。 今天,我们的硬件解决方案,可以提供三款新型Pmod的Dialog连接模块,可从样品库申请。 快速接入式系统网页还提供了软件样品和实例项目。

敬请期待! Dialog 设备与现有瑞萨电子软件包(如灵活软件包)更紧密的集成工作已经启动。 同时,我们也在努力开发新的 Pmod,以便用于很多其他 Dialog 设备以及瑞萨电子现有的产品组合。 快速接入式系统产品的开发是为了使让期望使用瑞萨电子 MCU 和 MPU 评估和集成传感器的客户能更轻松地进行原型开发和初步开发。 此外,我们还在寻求扩展,以实现与客户产品设计的无缝连接和集成。

如需更多信息,请访问瑞萨电子快速接入式物联网平台网页 renesas.com/quickconnect