“想让物联网设备拥有更长的电池续航时间,但却不知道具体方法”,您是否也有这样的烦恼?
RX系列蜂窝网络和FreeRTOS相结合的低功耗解决方案帮您解决这一难题。
器件:
- CPU: RX65N
- 套件:CK-RX65N
- 蜂窝数据模块:RYZ014A(LTE Cat-M1)
在使用蜂窝数据模块和MCU器件的低功耗运行过程中,需要联合每个器件的低功耗功能。
如下图所示,通过定期重复执行处理和待机操作来减少电流消耗。
本次的目标RX65N可以转换成以下5种运行和待机模式。 您可以为要开发的应用程序匹配最佳待机模式,选择最适合的模式。
注 1.“停止(保留)”表示内部寄存器值保留,内部操作暂停。
注 2.“停止(未定义)”表示内部寄存器值未定义且内部电路未供电。
注 3.描述具有至少 1.5 MB 代码闪存、D 版本和典型值的产品的值。
注 4.待机 RAM 和 USB 恢复检测单元(仅限 USB0)未供电且上电复位电路的低功耗功能已启用的情况。
此外,蜂窝模块RYZ014A(LTE Cat-M1)还具有eDRX(extended Discontinuous Reception)和PSM(Power Saving Mode)两个低功耗功能。
如下图所示,将RX65N MCU和RYZ014A Cellular模块的低功耗功能相结合,可以最大限度地延长电池供电,实现低功耗运行。
应用指南中还提供了基于应用场景的低功耗模式的设置,以及作为示例代码的、与FreeRTOS相结合且可与AWS云进行连接的间歇式运行演示代码。
此外,我们还准备了AWS的Firmware OTA和间歇式运行结合的低功耗解决方案。
视频:RX MCU Low Power Consumption Operation with FreeRTOS by Amazon Web Service
欢迎广大用户下载RX低功耗解决方案的示例代码,以实现产品的低功耗运行。
以下是所有与云解决方案相关的帖子。