图像
Makiko Seki
Senior Specialist

今年,我们高度关注对 Functional Safety over EtherCAT (FSoE) 解决方案的推广。

功能安全重要性的需求全世界都一样:保护员工,减少意外停机时间,保护设备,从而有效提高机器的整体设备效率和制造能力。

作为中国的一个例子,FSoE 是进一步推动中国机器和工厂制造能力中机器安全的关键。

-----------
提示:工业以太网不仅要实现数据的明确传输,还要实现最关键的安全控制数据的传输。 
EtherCAT 使用 Safety over EtherCAT
 (FSoE)协议来实现安全数据的高效传输,简化系统,增加灵活性,降低系统成本。
-----------

但是,我们的客户在将 FSoE 安装到他们的安全系统中时强调了两个挑战。
总之,它必须容易和更快地投入市场。

1. FSoE Stack 可以通过协议栈供应商购买。
然而,为了实现 FSoE不仅限于调整客户自身的安全系统,还包括
FSoE网络开发之外的大量其他任务,并记录这些任务以供认证,这一切都取决于客户
自己。“这才是真正让客户烦恼的地方!”

2. 如果在开发过程中遇到限制/挑战,客户需要联系各方:协议
栈供应商、设备供应商,可能涉及IDH或顾问。”这太费时了!”

所以,现在瑞萨针对客户的痛点提供完整的解决方案
你可能知道,我们是MCU / MPU供应商。 但我们也有专门用于功能安全的软件解决方案,并通过了 TUV 认证。

与传统工艺相比,这种基于 RX 的 FSoE 应用软件套件与 SIL3 系统软件和自测软件套件一起,使开发变得更容易、更快。

图像
Renesas solution

 

我们的 FSoE 应用软件套件如何帮助您?

  1. 一站式服务:该软件包括 FSoE 从站协议栈:符合 ETG S (R) v1.2.0,并直接从瑞萨获得 IEC61508 SC3/SIL3 认证。
  2. 网络通信接口SW:智能API来安全和非安全输入端之间的接口。 还促进了瑞萨电子 EtherCAT Slave MCU 之间的简单接口。

另外,通过使用经过认证的Selt-test SW和SIL3 System SW,因为这两个SW承担了MCU所有的安全监控诊断任务,您可以专注于网络应用开发。 此外,IEC61508标准指南参考文档使您的认证准备和过程本身更加顺畅。

这些完全来自瑞萨的完整安全包将使其更简单、更快速地投放市场。

图像
Safety motor control unit

在结束本博客之前,让我简单地分享一下系统示例。
下面是使用 RX72M 和 RX23T 的示例,作为双 MCU 配置,使用我们的功能安全软件运行 EtherCAT 和 FSoE 系统。

图像
System example

你想尝试评估吗? 是的,可以从我们的网站上下载免费的评估软件。
通过购买瑞萨参考板,只是嵌入和运行。

总而言之,用于 RX 的瑞萨 FSoE 应用软件套件与 SIL3 系统软件和自测软件套件一起将使您的挑战更轻松、更快捷。
对于那些正在考虑制定安全系统的工程师可以为你打开便捷之门。

今天,功能安全解决方案基于 32 位高性能微处理器 RX 和 RA 系列 MCU。 根据市场反馈,我们也将进一步将功能安全解决方案扩展到更高性能的设备。

如需更多信息,请访问我们的 IEC61508 功能安全网页。 您可以参加网络研讨会、下载白皮书并获取传单以增强您的瑞萨知识。

分享此文章

Log in or register to post comments

分享此文章