HMI(Human Machine Interface,人机接口)技术的发展要求产品更加设计精良和操作方便,以提高附加价值。因此,对于电容式触控传感器的需求越来越多,这种电容式触控传感器不仅需要能够根据外壳设计理念灵活采用木材或透明亚克力等各种材料作为操作面板,还需要能够通过LED显示屏引导用户操作等来实现良好的易用性。然而,有些用户即便想要引入电容式触控传感器,也难免会在着手评测时感到束手无措。
为此,瑞萨特为RX系列单片机配套了Renesas Solution Starter Kit和Renesas Starter Kit等主板,以便广大用户能够快速评测电容式触控传感器。在本期博客中,编者将为大家介绍一下如何使用最廉价和最基本的“Target Board”,以简单的方式对电容式触控传感器进行初步评测。
Target Board可以访问单片机的所有信号引脚且售价仅为3000日元,简直是用于早期决策的最佳评测主板。传统Target Board的规格无法安装触控传感器工作所需的LPF电容,因此很难对其进行评测,但是安装有最新RX140单片机的“Target Board for RX140”提供了用于连接LPF电容的切割图案,并做了一些改进,以方便进行触控传感器初步评测。
首先,按照本主板线路图和用户手册中的说明,拆下与RX140单片机TSCAP端子连接的GPIO用0Ω电阻,安装触控传感器用电容和0Ω电阻。然后将排针安装到主板的通孔上,连接触控传感器用电极。有关电极制作方法,请参阅应用指南“电容式触控电极设计指南”。
准备好主板后,启动瑞萨提供的集成开发环境e2 studio,创建新项目。项目创建时,选中“Use Smart Configurator”,即可轻松地配置单片机的时钟、端子、周边功能和下载驱动程序。此外,将电容式触控传感器开发辅助工具“QE for Capacitive Touch”作为插件添加到项目中,即可在GUI中轻松地进行触控检测程序自动生成、测量值监测和参数调整等操作。有关使用电容式触控传感器编写程序的详细信息,请参阅应用指南“使用QE和FIT进行电容式触控应用的开发”。
将程序写入RX140单片机后,开始调试时,可以通过QE for Capacitive Touch的监视窗口,实时直观地查看触控检测的状态。
瑞萨提供有丰富的软件和功能强大且易于使用的开发工具,助力用户开发工作。利用这些功能,任何人员都可以通过Target Board for RX140轻松地对电容式触控传感器进行评测。心动不如行动,快来一试吧!
有关电容式触控传感器解决方案的更多信息,请点击这里。