RX系列产品支持Microsoft公司的Azure RTOS?!
瑞萨还为广大用户准备了许多方便运用Azure RTOS的内容,例如扩展Microsoft认证计划和开办讲座等。
即使您初次接触Azure RTOS和RX系列产品,不晓得该从哪里入手,也完全不用担心。
瑞萨为刚开始着手Azure RTOS开发的客户提供了一份“Azure RTOS入门教程(Getting Started)”视频。
[YOUKU]
- Azure RTOS Tutorial (1/3) RX65N Cloud Kit: ~ Development Environment Setup ~ (youku.com)
- Azure RTOS Tutorial (2/3) RX65N Cloud Kit: ~ Set up the program ~ (youku.com)
- Azure RTOS Tutorial (3/3) RX65N Cloud Kit: ~ Operate Azure Cloud ~ (youku.com)
视频以通俗易懂的方式介绍了如何使用RX65N Cloud Kit和Azure RTOS进行云连接。此外,还介绍了对上传到云端的数据进行可视化的方法,内容非常实用。

[Azure RTOS Tutorial(3/3)截屏]
视频由三个步骤组成。
步骤1是开发环境安装篇。
在视频概要中,讲述了每个工具的下载位置,用户可以很快完成准备工作。
步骤2是示例程序安装篇。
介绍了用于连接到Azure IoT Hub的各种设置,同时展示了源代码。
步骤3是Azure云操作篇。
介绍了如何使用上传到云端的数据绘制图表。关于上传数据的运用方法,希望大家能有一个简单的了解。
通篇介绍均基于实际操作界面,所以完全不用担心找不到具体设置位置。学习完本视频教程后,您便可以轻松地使用RX系列产品和Azure RTOS进行IoT开发了。
以上是对视频的介绍。希望本文能够为对RX系列产品和Azure RTOS IoT开发感兴趣的用户提供必要的帮助。
欲了解视频中提到的应用指南和使用板等的详细信息,请参阅以下链接。
[应用指南]
如何在RX65N组RX65N Cloud kit中使用Azure RTOS对传感器数据进行可视化Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
[使用板]

RX65N-Cloud-Kit - Renesas RX65N Cloud Kit | Renesas
[RX云连接解决方案网页]
[YOUKU]
Log in or register to post comments