已发布: 2021年6月9日
您知道RX系列支持Microsoft Azure RTOS吗?Azure RTOS拥有一个认证程序,可确保Azure RTOS的运行在经过认证的评估套件上进行。我们的开发套件RX65N-Cloud-Kit和RX65N-2MB-Starter-Kit-Plus已获得此认证。
图像
图像
RX65N Cloud Kit | Azure Certified Device catalog(https://devicecatalog.azure.com/)
图像
近年来,主要的云供应商正在提供包括实时操作系统(RTOS)在内的云解决方案,从而使边缘设备更易于连接到云。
除了适用于AWS的FreeRTOS云服务之外,RX系列现在还支持Azure RTOS,并提供了一个可以轻松连接到Microsoft Azure的环境。
如果您正在考虑使用Azure,请尝试下面链接中Azure RTOS Git Hub中提供的RX系列MCU的示例代码。
https://github.com/azure-rtos/samples
图像
在我们的开发环境e2 studio中,您可以按照项目创建屏幕上的说明下载最新版本的Azure RTOS并快速创建/构建项目。
图像
使用提供的示例代码,它可以连接到Azure IoT中心,并且可以将数据传输到云。
也可以在仪表板上显示数据。
图像
我们还有许多本文未介绍的解决方案。请访问以下链接以获得有关RX系列云解决方案和示例代码的更多信息。
https://www.renesas.com/rx-cloud
我们计划为其他评估板(例如RX72N)获得Azure认证。还有一个计划,用于Azure IoT的动手研讨会。请继续寻找我们的下一个信息。