图像
孙炜
副经理
已发布: 2021年2月9日

近年来随着智能音箱在家庭的普及,声音控制作为更加智能化便捷的人机界面,广受终端用户青睐。而随着物联网基础设施部署的完备,基于本地端的语音唤醒和设备控制的嵌入式声音控制由于其低成本、低功耗、高稳定性大大扩展了应用场景,如工业控制、智能家居、物联网终端、智能医疗、智能楼宇等。而随着2020年起的新冠疫情大流行,保持社交距离、非接触控制的市场需求也快速增长。

瑞萨与领先的嵌入式声音控制解决方案供应商Cyberon合作开发出基于瑞萨RA MCU的本地语音唤醒和指令识别解决方案,不受网络条件限制,可进行实时响应,并实现低功耗,低成本。

图像
ra-mcu

该方案采用Cyberon提供的Phoneme Model 技术,直接输入文字即可生成语音指令,可训练voice tag和speaker verification,因而无需收集大量语音资料进行训练,并实现高效的命令辨识。此方案还支持34种以上的语言,且在设备内集成双语控制系统,助力设备厂商进行快速全球产品部署。

该声音控制解决方案基于瑞萨小尺寸低功耗的RA MCU,便于设备厂商实现可穿戴设备等紧凑型产品。由于仅采用单个DMIC和单芯片即可实现以上功能,可大幅降低产品BOM成本。Cyberon强大的DSMT 工具支持客户轻松定制、调试、测试。扫除物联网设备开发商在声音控制模块的障碍,使其专注于差异化产品的开发,加快产品上市速度。

RA产品家族以RA6M1 MCU为例, RA6M1基于120MHz Arm® Cortex®-M4内核,具备512kB 闪存和256kB SRAM,支持大量语音数据的存取和语音算法运行;拥有丰富的接口和I/O, 可进行蓝牙扩展。采用先进的40nm工艺制程,并支持开放灵活的RA灵活软件包(FSP),及FreeRTOS操作系统,支持客户软件资源复用。

作为RA生态合作伙伴开箱即用的解决方案之一,Cyberon声音控制解决方案助力物联网设备的普及,并已被声控电梯、智能病床等终端产品采用,为终端用户带来舒适便捷安全、hand-free, eyes-free的体验。

图像