概览

简介

近年来,因气候变化导致洪水频发,但当我们发现时却为时已晚。 有时,水管破裂同样也可导致这种情况。 该传感器可提前将漏水情况告知住户/建筑运营商,或自动触发切断阀门。 这样,人们可以提前采取相对措施以减少或避免损害。

系统优势:

  • 检测异常高湿度/水溢出
  • 通过Wi-Fi向用户显示 指示,或切断阀门(例如,通过 MQTT)
  • 主电源出现故障时,备用电源可使传感器保持运行
  • 太阳能采集允许传感器在没有主电源的情况下使用
  • 超低功耗 DC/DC + Wi-Fi 可实现较长运行/待机时间
  • BT5 便于通过智能手机进行控制
图像

产品对比

应用

应用

  • 智能家居
  • 智能建筑
  • 智能基础设施