瑞萨电子通过提供基于平台的安全方法,利用硬件和软件方面的最新突破,凭借多层安全来实现深入、全面的保护,从而帮助嵌入式开发人员应对安全设计的挑战。 瑞萨电子通过提供各种安全解决方案来为客户提供支持,这些安全解决方案可确保工厂自动化设备以及行业网络连接的信任根、针对芯片上的重要资产提供设备安全技术支持,以及针对通过通信通道传输数据的机密性和完整性提供网络安全支持。 我们的解决方案可确保在整个产品生命周期内,实现安全且可扩展的制造并提供知识产权保护。