概览

简介

始终保持云连接的视频门铃确保用户能够即时查看实时视频流、拍照并检查系统状态。 该系统集成了电池充电器和低功耗电源管理 IC (PMIC),结合DA16200 超低功耗 (ULP) Wi-Fi SoC 无与伦比的超低功耗,仅在线路电压断开的情况下,才与电池保持长时间的连续连接。 瑞萨超低噪声和高 PSRR 的面向图像传感器的PMIC 为图像传感器提供干净的电源,以获得最佳图像质量。

DA16200 ULP Wi-Fi SoC 的 Arm®-M4F MCU 可提供各种房间服务系统功能,如无线安全软件更新 (SUotA)、电源和电池监控等。

系统优势:

  • 超低系统功耗,在保持 Wi-Fi 连接的同时延长电池寿命
  • 灵活、高度集成和优化的电源方案
  • 提供多个经过认证的 ULP Wi-Fi 模块,以简化和加速设计并缩短上市时间 (TTM)
  • 有或没有 Wi-Fi 连接的情况下都可运行
  • 凭借低噪声和高 PSRR 图像传感器 PMIC 实现最佳图像质量
图像

产品对比

应用

应用

  • 视频门铃
  • 紧凑型现场摄像机