适用于家居自动化或楼宇 HVAC 系统的室内传感器单元通过 Bluetooth® 网状网络,将每个房间或区域的本地数据提供给主执行器。它能够提供以下一种或者全部数据:

  • 室内空气质量(根据德国环境署或 UBA 的 TVOC、eCO2 和 IAQ)
  • 温度和相对湿度(度、百分比)
  • 亮度(勒克斯)
  • 气压(毫巴)
  • 运动检测

此外,可以通过电容式触摸或按钮和/或低功耗 LCD (即 eInk)实现简单的 GUI,以显示本地传感器值和输入数据。也可以通过主执行器、IP 网关或智能手机来实现更复杂的 GUI。可以轻松添加实时时钟 (RTC),根据日期、时间、节假日等在不同的操作模式之间进行切换。所有 RTC 也可以在系统内实现同步。

系统优势

  • RX23W MCU 支持 Bluetooth 5 网状通信
  • 能量采集控制器 RE01 系列可用于供电。它采用功能强大的 Arm® 内核 MCU,并结合可充电/放电的专用电容器和/或不同能量来源的可充电电池。采集器可能是以下几种之一:
    • 太阳能电池(即,使用自然或人工照明)
    • 热量采集器(例如,通过散热器或热管)
    • 振动采集器(例如,通过机器/电动机)
    • 射频采集器(即,从附近的射频发射器中带走一些近场能量)


 

图像
eu077-block-diagram

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RX23W 32 位 MCU,带 Bluetooth® 5,用于物联网终端设备、在单芯片上实现系统控制和无线通信 数据手册 选择特定设备
       
能量采集微控制器      
RE01 基于硅晶薄氧化物埋层 (SOTB™) 工艺技术的微控制器 数据手册 选择特定设备
       
传感器      
ZSSC3224 高端 24 位传感器信号调节器 IC 数据手册 购买/样品
HS3001 高性能相对湿度和温度传感器 数据手册 购买/样品
ISL29020 低功率、高敏感度、光传感器,带 I2C 接口 数据手册 购买/样品
ZMOD4410 室内空气质量传感器平台 数据手册 购买/样品