全新RAA48920x IC以更低开发成本和更灵活电芯平衡技术加快电动车、UPS和储能系统的电池开发速度
2021 年 11 月 11 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出用于电池管理系统(BMS)的新型多电芯完整电池前端(BFE)IC产品家族——RAA48920x系列(RAA489204和RAA489206)。其为电动车、储能、高压电动工具和其它使用高压电池组的高压设备而设计,提供快速、灵活、高达200毫安以上的电芯平衡——借助这一关键功能,可在高达62V热插拔容限的大型电池组中进行快速充电并实现高效使用。
瑞萨电子移动、基础设施及物联网电源事业部副总裁Andrew Cowell表示:“BMS相当于电池组的‘大脑’,随着BMS在UPS和数据中心等应用中的日益普及,对能够支持更高电压和更大电池组尺寸的高性能IC需求激增,而BFE则是BMS的关键。我们打造的新型RAA489206和RAA489204 IC集灵活性和高集成度于一身,使客户可更轻松地简化设计流程,并为不断增长的电动车、UPS和储能市场创建强健、经济的电池系统。”
RAA489206专为更高电压电动车等应用而设计,在此类应用中,更大的电池数量和电池间温度差异更有可能导致电芯间的不平衡。RAA489206为4S至16S电池组提供全面的高侧电池保护与监测功能。RAA489204具有优化的菊花链级联,加速器件间通信,增强的诊断功能,还提供内部电芯平衡选项,支持UPS系统、电网备份和其它储能系统所需的更高电压及电芯数量。
全新IC的高集成度简化了设计周期并显著降低客户系统BOM成本,将设计和BOM选择周期从数月缩短至数周。这些IC还内置自诊断功能,从而提高了其安全功能,减少固件工作量,减轻为满足安全标准所需的设计负担。产品与瑞萨现有BFE器件引脚兼容,进一步简化了设计周期,为客户带来无缝迁移至新BFE IC的快速途径。
RAA489206的关键特性
- 16串电芯电压测量
- 内部(10mA)和外部(200mA)电芯平衡选项
- 工作电压范围为12-55V,电压测量精度为+/-10mV
- 最多可减少20cm2电路板面积
- 低侧电流感应测量
- 高侧充电/放电FET电池保护
RAA489204的关键特性
- 工作电压范围为10-65V,电压测量精度为+/-10mV,电池组电压测量精度为+/-190mV
- 在10ms内对112个电芯的所有电压、温度和诊断数据进行测量与回读
- 支持内部和外部FET电池平衡
- 强健、低功耗(传输时间占空比10%的情况典型值为1mA)的菊花链通信
- 可级联多达30个IC
RAA489206和RAA489204 IC是强健电池管理系统(BMS)应用的理想选择。瑞萨基于相互协同的电源、模拟和微控制器产品设计了多种系统架构,面向各类应用创建全面的解决方案。其中包括全新20-28芯电池管理系统(高达118V),可提供完整BMS系统参考设计。瑞萨“成功产品组合”作为经验证的完整解决方案,旨在帮助客户加速设计进程并缩短产品上市时间。基于可无缝协作的多款产品,瑞萨现已推出适用于各种应用和终端产品的250余款“成功产品组合”。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
RAA489206和RAA489204 IC现已上市。更多信息,请访问:renesas.com/bfe 。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。