符合TSN标准的集成式3端口千兆以太网交换机支持高精度实时通信
2022 年 8 月 9 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出用于工业以太网通信的RZ/N2L微处理器(MPU)——可轻松将网络功能添加至工业设备与模组。RZ/N2L符合众多工业标准规范和协议,便于开发需要实时功能的工业自动化设备。新产品支持日渐流行的时间敏感网络(TSN)以太网标准,确保实时通信。全新器件配备符合TSN标准的3端口千兆位以太网交换机和EtherCAT从控制器,并支持所有主要工业网络通信协议,如EtherCAT、PROFINET RT、EtherNet/IP和OPC UA,以及新支持的PROFINET IRT。
用户可将RZ/N2L用作主机CPU的网络配套处理器,从而在设备中添加工业以太网功能,而无需对其内部配置进行重大更改。这使用户能够利用快速、精确的工厂自动化同步控制功能来开发工业设备。
瑞萨电子工业自动化事业部副总裁白壁仁表示:“按照通常的做法,为实现工业以太网功能而修改设备的全部设计,这在时间和成本方面都造成了巨大的开发负担。为应对这一挑战,瑞萨开发了RZ/N2L。它作为现有系统的附加组件进行了优化。我相信,这一产品将使用户能够通过最小的系统修改,快速部署最尖端的工业网络。”
Port工业自动化有限公司首席执行官/首席财务官Dietmar R. Franke表示:“TSN标准成长迅速,我预计支持此标准的RZ/N2L将进一步加速以太网在工厂自动化市场的普及。我们正计划为RZ/N2L发布针对多协议实时通信的GOAL中间件,以帮助我们的客户将工业以太网通信技术落实到他们的设备上。”
作为专用网络配套芯片进行优化
RZ/N2L具有并行和串行主机接口,能够连接至外部应用的主机CPU,由此允许在RZ/N2L和CPU间直接连接以达成高速访问。此外,外部CPU可直接访问存储在RZ/N2L系统RAM中的通信数据。由于RZ/N2L能够独立于外部CPU实现网络处理,因此无需现有应用软件的重大更改即可将工业以太网添加至系统。
可以实现单芯片支持远程I/O、传感器集线器、经济型工业电机和网关
基于Arm® Cortex®-R52构建的RZ/N2L最大工作频率为400 MHz。它集成了大容量ECC RAM,以及delta-sigma接口、A/D转换器和PWM定时器等外围功能,使RZ/N2L可以作为独立器件来开发远程I/O、传感器集线器,和变频器等应用。UART和CAN功能使RZ/N2L能够作为一个网关,将基于RS485或CAN的现场总线转换为工业以太网。
功能安全支持
RZ/N2L可以作为支持功能安全的MPU使用。瑞萨的功能安全解决方案,如RZ/N2L自诊断软件等。瑞萨即将发布的功能安全平台软件,以及安全网络,可以缩减与开发相关的时间与工作量。瑞萨计划在2023年发布用于RZ/N2L的功能安全解决方案。
采用RZ/N2L的成功产品组合
瑞萨发布了两款采用RZ/N2L的PoC(概念验证)板全新“成功产品组合”。这些解决方案采用相配套的瑞萨器件,可无缝协同工作。千兆工业以太网SOM解决方案使用瑞萨的电源管理IC、光电耦合器、EEPROM和其它混合信号器件,在SOM+载板架构中提供可配置的工业以太网。该解决方案具备两个千兆位以太网接口,和PMOD及Arduino接口,以建立具有不同外设的系统。同时应用单个可配置电源来支持不同的RZ MPU。220V AC伺服解决方案集成了电机控制和EtherCAT,通过时间敏感的工业以太网通信获得高速、高精度电机控制。包括一个物理隔离的电机编码器、电源驱动,和具有高度互连性的系统控制模块。此种单片解决方案的设计在性能和成本上优于传统的双芯片平台。
瑞萨将这些解决方案与参考电路、Gerber和示例程序代码一并发布,以加速产品开发。瑞萨“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的器件,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过300款“成功产品组合”,更多信息,请访问:https://www.renesas.com/win。
供货信息
RZ/N2L MPU现已上市。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/rzn2l。
适用于RZ/N2L的Renesas Starter Kit+作为初步评估应用的理想选择,现也已上市。更多信息,请访问:www.renesas.com/rskrzn2l。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)Arm和Arm Cortex是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。