16位RL78/F24和RL78/F23带来增强的连接性、网络安全与功能安全性能
2021 年 12 月 16 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出两款全新微控制器(MCU)——RL78/F24和RL78/F23,专为汽车执行器和传感器控制应用而设计,支持下一代电子电气(E/E)架构中不断发展的边缘应用。凭借全新的RL78/F24和RL78/F23,瑞萨扩展了RL78低功耗16位MCU产品家族,加强了瑞萨广泛的汽车电子产品阵营,为客户提供从执行器到区域控制等领域的高可靠性、高性能解决方案。
随着电子电气架构扩展至区域和域控制应用,控制机制也在不断发展,以适应汽车系统的车身控制功能,如灯光、车窗和后视镜,发动机泵与风扇的电机控制,以及多传感器控制。展望未来,区域及域控制器的高速和安全连接将是边缘电子控制单元(ECU)的关键任务。瑞萨的下一代RL78/F24和RL78/F23 MCU凭借丰富的连接性、增强的网络安全和功能安全性能,满足了执行器与传感器控制不断变化的技术需求。新产品支持CAN FD高速通信协议(RL78/F24)和EVITA-Light安全标准,并针对需符合ISO 26262功能安全标准ASIL-B等级要求的系统进行了优化。
瑞萨电子汽车数字产品营销事业部副总裁吉田直树表示:“电子电气架构的发展给本已十分沉重的开发负担增加了新的压力,我们的客户对高效开发执行器的需求高涨。瑞萨全新执行器和传感器控制MCU以我们广受欢迎的RL78/F14和RL78/F13为基础,允许开发人员复用现有大部分软件,在降低成本的同时继续推动电子电气架构的演进。”
汽车系统设计的未来在于以车辆为中心,以区域为导向的电子电气架构,这一转变进一步激发了对执行器控制器应用中更高阶功能和更卓越性能的要求。新型RL78/F24和RL78/F23工作频率比上一代产品提升约70%,使无刷电机控制(BLDC)应用的性能提升一倍以上。瑞萨还加强了用于电机控制的硬件加速器与时钟功能,并增加了一个12位A/D转换器,为客户实现其所需的增强功能和性能水平。
RL78/F24和RL78/F23的关键特性
- 工作频率为40MHz
- 支持多种连接接口,包括CAN FD(RL78/F24)、LIN、SPI和I2C
- 支持EVITA-Light安全标准(支持AES-128/192/256加密算法)
- 与RL78/F14和RL78/F13引脚兼容,具备相同的功率效率
- 片上闪存容量为128KB或256KB
- 从紧凑型5mm × 5mm 32引脚QFN,到100引脚QFP多种封装
- 支持高达150°C的工作温度
- RL78/F24目标板和RL78/F24 12V电机控制评估系统入门套件(开发中)
供货信息
RL78/F24和RL78/F23将于2022年4月开始提供样片,并计划在2023年下半年投入量产。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/rl78f24, https://www.renesas.com/rl78f23。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。