通过将开关稳压器与低压差稳压器 (LDO) 集成在单一封装中,并提供片上超低功耗模式,新设备实现了低成本、微型化和小功耗
2012年10月18日

2012年10月18日,日本东京讯— 高级半导体解决方案的领军厂商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨”),于今天宣布推出了RAA23021X系列两路输出电路电源集成电路,新产品的功能包括降低微控制器(MCU)及 其外围设备的电压(例如,从5伏降至3伏),控制待机模式下的供电方式。此类产品是工业、办公室自动化、用户和网络设备所需的首选。

 

  近年来,市场对电子设备的微型化和更低功耗的要求不断提高。然而,系统生产商通常选择在单路输出稳压器IC和电 子元件上搭建必要的导电轨,这就难以实现微型化要求。此外,即使MCU待机模式和省电模式可有效降低和调整功耗,以满足多变的系统需求,但在通常情况下, 电源系统还没有设计和提供此类支持。

 

  针对以上问题,瑞萨推出了既可减少MCU供电系统组件的数量,也可极大降低待机模式功耗的RAA23021X系列电源IC。

 

(1) 通过将开关稳压器与低压差稳压器(LDO)集成在单一封装中,实现了微型化和低成本
新产品将降压电路、相位补偿元件和放电电路用降压型开关稳压器和LDO稳压器封装。因此,与瑞萨早期的同类产品相比,MCU供电系统所需组件的数量减半,大幅降低了成本,并实现了应用系统的微型化。


(2) 待机模式下实质性的降低功耗
新产品提供超低功耗模式,在待机省电状态,如瑞萨MCU支持的深软件待机模式下,功耗可降低至25 µA。也就是说,在MCU和IC系统电源待机的情况下,总功耗比瑞萨早期同类产品降低90%。


(3) 提高了片上时序功能和保护功能的实用性
新产品可通过引脚设置轻松选取三选一的序列模式,支持适用于应用系统开机顺序的配置。此外,此类产品还提供多种保护电路,包括过电流保护、热防护、低压异常保护等。因此,高可靠性的电源系统可通过最少量的外部元件便捷打造。


(4) 多种开发工具同步上市
为支持系统电源设计的开发,瑞萨不仅推出专为新产品打造的评估板,而且还提供适用于新产品和瑞萨MCU的评估板。此外,瑞萨还在其网站上公布了包括电路图、产品推荐和电路板模型在内的信息。用户可轻松获取相关资讯,其中包括MCU与系列产品和电路板模型集成的评估信息,此方案可极大缩短评估和开发周期。

  RAA23021X系列产品包括固定输出电压的四款(1.8、2.7、3.0和3.3 V)和可变输出电压的一款共五款产品。开关稳压器的最大输出电流为3安培、LDO稳压器为0.5安培,因此此类产品可为MCU及其外围设备供电。产品置于 一个高散热20-引脚的HTSSOP封装内。冲模垫占据了几乎整个封装的后表面,方便高散热装置的安装。

 

  除此系列产品以外,瑞萨正在开发RAA23022X系列产品,该产品具有在断电的情况下自动转换成备用电池供电的功能。瑞萨旨在扩展包括其4个输出电路产品线在内的全产品线。

 

有关RAA23021X系列电源IC产品的主要规格书,参见相关页面

 

定价与供货

  瑞萨新推RAA23021X系列电源集成电路产品的样品已上市,定价为US$0.95/片。新产品的批量生产预计在2013年2月启动,预计到2013年10月实现每月1,000,000片的生产规模。

  RAA23022X系列电源集成电路的样片预计于2012年12月推出(价格与供货可能有所变动,恕不另行通知)。

 

(备注)
所有其他注册商标和商标的所有权则归其所属公司所有。

 

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。